earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.9
19/07/2017
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Eventos de excepción en WorkStation

Un evento de excepción se produce en lugar de los eventos semanales programados para una fecha simple, un rango de fechas, una fecha calculada o una referencia de calendario.

Por ejemplo, puede crear un evento de excepción en marzo para una clase intensa de aerobic en el gimnasio de modo que se abra una ventilación de aire al 100 % desde las 06:30 a las 17:00 todos los miércoles de marzo. Este evento de excepción se prioriza sobre los eventos programados regularmente para los miércoles de cada semana.

Al programar eventos de excepción, puede usar cuatro tipos de excepciones para dar flexibilidad y control a su programación.

Eventos de excepción de fechas

Un evento de excepción de una fecha puede producirse en un solo día, o puede usar las opciones para que el evento ocurra durante más de un día. Las opciones como Cualquier año y Cualquier día dan flexibilidad. Para programar un evento de una fecha que se produzca el 31 de octubre de cada año, debe seleccionar las siguientes opciones de fecha:

  • Año: Cualquier año

  • Mes: Octubre

  • Día del mes: 31

  • Día de la semana: Cualquier día

Eventos de excepción de intervalo de fechas

Un evento de excepción de intervalo de fechas es un evento que dura un período de tiempo. Además de un día del mes específico, puede seleccionar Impar, Par o Cualquier mes y Cualquier día o Último día para tener un intervalo de fechas flexible. Por ejemplo, para programar un evento de excepción para que ocurra anualmente desde el último día de marzo al último día de abril, seleccione las siguientes opciones para las fechas de inicio y fin:

Fecha de inicio
  • Fecha de inicio: Cualquier año

  • Mes de inicio: Marzo

  • Día del mes: Último día

  • Día de la semana: Cualquier día

Fecha de fin
  • Año: Cualquier año

  • Mes: Abril

  • Día del mes: Último día

  • Día de la semana: Cualquier día

Eventos de excepción calculada

Una fecha calculada es un evento de excepción que se repite. Además de un mes y una semana específicos, puede seleccionar Cualquier mes y Cualquier semana o Semana pasada para tener una flecha calculada flexible. Por ejemplo, para programar el lunes de la primera semana de cada mes para un evento de excepción, seleccione las siguientes opciones:

  • Mes: Cualquier mes

  • Semana del mes: Primera semana

  • Día de la semana: Lunes

Eventos de excepción de calendario

Una referencia de calendario le permite aplicar un evento de excepción para las fechas especificadas en el calendario. Por ejemplo, para programar eventos de excepción para todos los días de fiesta de un calendario, debe seleccionar el calendario para la referencia y la programación que seguirán los días de fiesta creados en el calendario.

  • Eventos de programación
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Edición de un evento de excepción de fecha
  • Cómo añadir un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Edición de un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Cómo añadir un evento de excepción calculada
  • Edición de un evento de excepción calculada
  • Calendarios en WorkStation
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Edición de un evento de excepción de calendario