earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Modifica di un evento di eccezione per una data

Puoi modificare un evento di eccezione per una data per cambiare le informazioni sull'evento di eccezione.

Per modificare un evento di eccezione per una data
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il programma orario contenente l'evento di eccezione data che desideri modificare.

  2. Fai clic sulla scheda Base .

  3. Nella vista calendario, seleziona la data quando l'evento di eccezione della data che vuoi modificare è valido.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Nella griglia degli eventi, seleziona l'evento di eccezione data che desideri modificare.

  5. Fai clic sul pulsante Modifica evento programma orario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. Nella finestra di dialogo Proprietà evento programma , modifica le proprietà.

    Tabella: Schedule Event Properties Dialog Box - Single Date Exception View

    Component

    Description

    Event type

    Click Exception to display the exception types.

    Exception type

    Select Single date for the exception type to apply to the schedule.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to add a line to the Times and values box.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to delete an entry from the Times and values box.

    All Day

    Select to create an all day event.

    Name

    Type a name for the exception event.

    Priority

    Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority).

    Year

    Select a year. You can use Any year as a valid entry.

    Month

    Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

    Day of month

    Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries.

    Day of week

    Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

  7. Fai clic su OK .

  • Eventi di eccezione in WorkStation
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione eccezione singola data