earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/07/2019

Édition d'un événement exceptionnel Plage date

Vous éditez un événement exceptionnel plage dates pour modifier les informations sur cet événement exceptionnel.

Pour éditer un événement exceptionnel Plage date
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez l'horaire contenant l'événement d'exception de plage de date que vous souhaitez modifier.

  2. Cliquez sur l'onglet Basique .

  3. Dans la vue calendrier, sélectionnez la date à laquelle l'événement d'exception de plage de date que vous souhaitez modifier est valide.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Dans la grille d'événements, sélectionnez l'événement exceptionnel Plage date que vous voulez éditer.

  5. Cliquez sur le bouton Modifier l'événement d'horaire

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. Dans la boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire , modifiez les propriétés.

    Table : Boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire - Vue Exception plage dates

    Propriété

    Description

    Type d'événement

    Cliquez sur Exception pour afficher les types d'exception.

    Type d'exception

    Sélectionnez une Plage de dates en tant qu'exception à appliquer à au programme horaire.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Cliquez pour ajouter une ligne à la boîte Heures et valeurs .

     
    action_zoom_plus_stroke

    Cliquez pour supprimer une entrée de la boîte de dialogue Heures et valeurs .

    Toute la journée

    Sélectionnez pour créer un événement qui se déroulera sur une journée toute entière.

    Nom

    Tapez un nom pour l'événement.

    Priorité

    Sélectionnez un ordre de priorité entre 1 (priorité la plus élevée) et 16 (priorité la plus basse).

    Année

    Sélectionnez une année. Vous pouvez utiliser Année quelconque comme entrée valide.

    Mois

    Sélectionnez un mois pour l'événement exceptionnel ou Mois impair , Mois pair , Mois quelconque .

    Jour du mois

    Sélectionnez une valeur pour le jour du mois. Vous pouvez utiliser N'importe quel jour , Dernier jour , Jours impaires ou Jours paires comme entrées valables.

    Jour de la semaine

    Sélectionnez un jour de la semaine. La définition de la valeur sur Jour quelconque assure une cohérence avec les autres spécifications de dates. Il s'agit de la configuration recommandée.

  7. Cliquez sur OK .

  • Événements exceptionnels dans WorkStation
  • Ajout d'un événement exceptionnel Plage dates
  • Boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire – Vue Exception plage dates