The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.
Vous créez des journaux de tendance d'intervalle dans WorkStation ou WebStation. Dans WorkStation, vous configurez les propriétés du journal de tendance d'intervalle en fonction des besoins spécifiques de votre site.
Par exemple, dans la figure ci-dessous, le journal de tendance d'intervalle enregistre une variable toutes les minutes. Les enregistrements sont imprimés dans une courbe de tendance. Le journal de tendance d'intervalle n'enregistre pas les valeurs entre les intervalles.
action_zoom_plus_stroke
Figure :
Schéma d'un journal de tendance d'intervalle.
L'intervalle du journal de tendance d'intervalle est aligné à l'heure d'activation de la tendance. Par exemple, si l'heure d'activation est 09:01:00 et que l'intervalle est de 15 minutes, la tendance archivera à 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00, et ainsi de suite.
Fuseau horaire d'intervalle
Par défaut, le journal d'intervalle détermine le moment du prélèvement de l'échantillon de journal suivant en se basant sur le fuseau horaire UTC. Si l'intervalle est supérieur à 1 heure et que vous souhaitez continuer à consigner cet intervalle après le passage à l'heure d'été/d'hiver, utilisez l'heure locale du serveur. Si, par exemple, l'intervalle de journalisation est spécifié toutes les 24 heures à minuit et que vous souhaitez continuer à consigner à minuit même après un passage à l'heure d'été/d'hiver, vous utilisez l'heure locale du serveur. Lors du passage à l'heure d'été, l'échantillon s'enregistrera au bout de 23 heures. Lors du passage à l'heure d'hiver, l'échantillon s'enregistrera au bout de 25 heures.
Delta de journal de tendances d'intervalle
An interval trend log with delta can reduce the storage of similar records, and may not fill up the storage capacity as quickly as an interval trend log with no delta.
An interval trend log with delta checks the monitored value at each interval and records the new value if it differs from the previously recorded value by more than the delta. Delta is the difference between the current variable value and the last log value. To log a variable according to the time interval, use a delta of zero.
Par exemple, dans la figure ci-dessous, le journal de tendance d'intervalle enregistre une variable toutes les minutes, mais seulement si la variable est supérieure ou inférieure au delta de 3. Les enregistrements sont imprimés dans une courbe de tendance. Notez que le journal de tendance d'intervalle n'enregistre pas les valeurs entre les intervalles ou dans les intervalles pour lesquels la variable est située dans le delta.
action_zoom_plus_stroke
Figure :
Schéma d'un journal de tendance d'intervalle avec delta.
Si un journal de tendance d'intervalle avec delta utilise une méthode de calcul incluant des périodes, assurez-vous que la période contient le nombre requis d'enregistrements permettant de générer un calcul correct. Si la valeur ne diffère pas de la valeur précédemment consignée de plus du delta sur la période, alors aucune valeur, ou trop peu de valeurs, n'est enregistrée pour le calcul.
Déclaration
Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.
If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.
Fonctionnalité de compteur du journal de tendance d'intervalle
Il est possible de créer un journal de tendance d'intervalle avec des paramètres de compteur initiaux. Le journal de tendance d'intervalle prend en charge la commande de modification du compteur et le calcul de la consommation du compteur. Vous pouvez afficher les dernières informations sur les modifications du compteur au niveau de l'objet de journal de tendance d'intervalle.
Pour plus d'informations, voir Fonction de compteur
.