earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Habilitación del registro de cambios de estado de una alarma

Puede habilitar el registro de cambios de estado de una alarma.

Mostrar más
action_close

Cada vez que una alarma cambia de estado, por ejemplo, de estado de alarma a estado de restablecimiento, se inserta un evento en el registro de eventos y se muestra en el panel Eventos de WorkStation. Puede desactivar el registro de cambio de estado si solo le interesa el estado actual de las alarmas. Por ejemplo, si quiere presentar el estado actual de las alarmas en un gráfico y no le interesa el historial.

Recuento

En la vista Alarma, el valor en la columna Recuento cuenta +1 cada vez que una alarma cambia al estado de alarma. Cuando el estado de alarma cambia a normal, el recuento se restablece a cero.

Para obtener más información, consulte Recuento .

Para habilitar el registro de cambios de estado de una alarma
  • ​En el panel Alarmas o Vista de alarmas, haga clic con el botón derecho en la alarma que desee registrar y después haga clic en Habilitar registro de cambio de estado .

  • Registro de cambios de estado de una alarma
  • Panel Alarmas y vista de Alarma
  • Cómo ocultar una alarma
  • Cómo mostrar una alarma oculta
  • Mostrar alarmas ocultas
  • Deshabilitación de una alarma
  • Barra de herramientas del panel Alarmas y la vista Alarma