earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/07/2019

Exportation d'une liste de journal de tendance au format CSV

Vous devez exporter une liste de journal de tendance au format CSV si vous voulez l'ouvrir en vue de son affichage et de son traitement, par exemple, dans Microsoft Excel.

Afficher plus
action_close

Les listes et les enregistrements des journaux de tendance peuvent être exportés en deux formats :

  • CSV

  • XML

CSV

Le format CSV (valeurs séparées par une virgule) est un format de fichier standard permettant le stockage de données structurées sous forme d'un tableau de listes. Le format CSV peut être utilisé par Excel et dans des bases de données telles que SQL.

XML

Le format XML (Extensible Markup Language) est un format de fichier standard destiné aux données structurées et peut être utilisé par divers outils.

Pour exporter une liste de journal de tendance au format CSV
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez le tableau d'archivage que vous souhaitez exporter.

  2. Dans la barre d'outils Liste de journal de tendance , cliquez sur le bouton Exporter au format .CSV

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.

  4. Dans le champ Nom du fichier , saisissez un nom.

  5. Cliquez sur Enregistrer .

La liste de journal de tendance est désormais exportée au format CSV.

  • Exportation de listes et d'enregistrements de journal de tendances
  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Exportation d'une liste de journal de tendance au format XML