earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/07/2019

Exportation d'une liste de journal de tendance au format XML

Vous devez exporter une liste de journal de tendance au format XML si vous voulez l'ouvrir dans un éditeur XML en vue de son affichage et de son traitement.

Déclaration

Lorsque vous exportez des données de journal et les importez dans un autre système EcoStruxure BMS, veuillez paramétrer le fuseau horaire sur UTC avant l'export afin d'assurer que l'horodatage importé affiche la bonne heure

Afficher plus
action_close

Les listes et les enregistrements des journaux de tendance peuvent être exportés en deux formats :

  • CSV

  • XML

CSV

Le format CSV (valeurs séparées par une virgule) est un format de fichier standard permettant le stockage de données structurées sous forme d'un tableau de listes. Le format CSV peut être utilisé par Excel et dans des bases de données telles que SQL.

XML

Le format XML (Extensible Markup Language) est un format de fichier standard destiné aux données structurées et peut être utilisé par divers outils.

Pour exporter une liste de journal de tendance au format XML
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la liste de journal de tendance que vous souhaitez exporter.

  2. Dans la barre d'outils Liste de journal de tendance , cliquez sur le bouton Exporter au format .XML

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.

  4. Dans le champ Nom du fichier , saisissez un nom.

  5. Cliquez sur Enregistrer .

La liste de journal de tendance est désormais exportée au format XML.

  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Exportation d'une liste de journal de tendance au format CSV
  • Exportation de listes et d'enregistrements de journal de tendances
  • Importation de données de journal dans un journal de tendance