Productos WorkStation, Project Configuration Server
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8
29/08/2014
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Exportación de la lista del registro de tendencias a formato XML

Puede exportar la lista del registro de tendencias al formato XML si desea abrirla en un editor de XML para consultarla y procesarla.

Mostrar más
action_close

Las entradas de registro y las listas de registro de tendencias se pueden exportar en dos formatos diferentes:

  • CSV

  • XML

CSV

CSV (valores separados por comas) es un formato de archivo estándar para el almacenamiento digital de datos estructurados en una tabla con formato de listas. El formato CSV se puede usar en Excel y en una base de datos como SQL.

XML

XML (lenguaje de marcado extensible) es un formato de archivo estándar para datos estructurados que se puede usar con numerosas herramientas distintas.

Para exportar la lista del registro de tendencias a formato XML
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione la lista del registro de tendencias que desea exportar.

  2. En la barra de herramientas de la lista del registro de tendencias, haga clic en el botón Exportar a .XML

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Busque la carpeta en la que desea guardar el archivo.

  4. En el recuadro Nombre de archivo, introduzca un nombre.

  5. Haga clic en Guardar .

La lista del registro de tendencias ya se ha exportado a formato XML.

  • Exportación de la lista del registro de tendencias a formato CSV
  • Cómo funcionan las tendencias
  • Exportación de las listas del registro de tendencias y entradas en registro
  • Trend Log Lists in WorkStation