earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8
19.08.2014
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Einen nicht softwareübersteuerten Wert anzeigen

Sie können einen nicht softwareübersteuerten Wert eines softwareübersteuerten Wertes anzeigen, wenn Sie den tatsächlichen Wert sehen möchten.

Mehr zeigen
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

A forced value can be released at any time. When you release a forced value, the value returns to its normal status.

A forced value is indicated by orange color in the properties dialog boxes. In the List View and in the Watch pane, a forced value is indicated by a pointing hand

 
action_zoom_plus_stroke
.

You can view the unforced value, which is the real value from the system, at any time. Für weitere Informationen siehe Einen nicht softwareübersteuerten Wert anzeigen .

Einen nicht softwareübersteuerten Wert anzeigen
  1. Wählen Sie in WorkStation im Systembaumfenster den softwareübersteuerten Wert.

  2. Klicken Sie im Datei auf die Option Eigenschaften .

  3. Klicken Sie auf Konfigurieren

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Bedienung .

  5. In dem Feld Wert vor der Softwareübersteuerung wird der nicht softwareübersteuerte Wert angezeigt.

  • Forced Values
  • Dialogfeld Wert ändern
  • Einen Wert softwareübersteuern
  • Schaltflächen Softwareübersteuerung und Softwareübersteuerung aufheben
  • Einen softwareübersteuerten Wert freigeben
  • Searching for Forced Values