Cuando fuerza un valor, todas las entradas del sistema se anulan. Por ejemplo, una programación está configurada para que ponga en marcha un ventilador a las 09:00, pero quiere que se encienda a las 08:00. En este caso, puede forzar que el ventilador empiece a funcionar a las 08:00.
Puede liberar manualmente un valor forzado en cualquier momento o puede automatizar la liberación, usando un objeto de Forzado sincronizado para especificar la duración u hora de fin del forzado.
Cuando libera un valor forzado, este recupera su estado normal.
En WorkStation, puede ver el valor no forzado, que es el valor real del sistema, en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado .
Un valor forzado se indica con un color naranja en los cuadros de diálogo de propiedades. En el panel Mostrar, un valor forzado se indica con una mano
En la Vista de lista y en la Vista de búsqueda, un valor forzado se indica con el texto [Forced] en la columna "Valor".
En WorkStation, puede ver el valor no forzado, que es el valor real del sistema, en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado .
En la vista de lista y en el panel de visualización, un valor forzado se indica con el color naranja y una mano.
Los valores forzados están indicados por el color naranja en el visor de gráficos del bloque de funciones. Para obtener más información, consulte Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer .