WorkStation es su interfaz principal para su EcoStruxure BMS. En WorkStation realiza el trabajo diario relacionado con EcoStruxure BMS.
El inicio de sesión en WorkStation garantiza el acceso seguro a las funciones del sistema. Puede conectarse a WorkStation como usuario de Windows o como usuario de EcoStruxure Building Operation. El administrador del sistema le asigna un tipo de usuario con el que iniciará sesión.
Para obtener más información, consulte Log on to WorkStation or WebStation .
Como propietario, registra EcoStruxure BMS para asegurarse de que está informado sobre las últimas noticias de productos, ofertas relevantes y actualizaciones de sistema. Esta información le permite optimizar el mantenimiento y funcionalidad de su sistema, proteger el valor del activo y producir una construcción más sana para unas condiciones de confort óptimas.
Para obtener más información, consulte Registro del sistema .
El área de trabajo en las interfaces de the EcoStruxure Building Operation puede variar según cómo se configure. Un área de trabajo típica de the EcoStruxure Building Operation contiene paneles y vistas.
Para obtener más información, consulte Experiencia del usuario .
En WorkStation tiene opciones para personalizar el entorno de trabajo. Por ejemplo, puede decidir si se mostrarán componentes del entorno de trabajo como las alarmas.
Para obtener más información, consulte Personalización .
Para ver mejor los objetos de las vistas y listas, puede usar varias funciones como filtro, agrupación y ordenación.
Para obtener más información, consulte Funciones básicas .
Puede cambiar y forzar valores usando un gráfico o el panel Propiedades. En el panel Visualización de WorkStation, puede supervisar de forma dinámica un valor.
Para obtener más información, consulte Modificar valores .
Las alarmas le notifican cuándo se producen algunos eventos importantes. Por ejemplo, si la temperatura es demasiado alta o baja en un edificio, si se abre una ventana, o si algo se avería, como un ventilador. El administrador del sistema configura las alarmas y decide a quién se envían.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las alarmas .
Todos los eventos del sistema, además de la información y las circunstancias, se registran en el registro de eventos. Estos registros de eventos se pueden ver en el panel Eventos o en una vista Evento.
Para obtener más información, consulte How Events Work .
Las programaciones sirven para programar el funcionamiento de parte del sistema de gestión del edificio, como un ventilador, una puerta o un punto de ajuste. Con una programación, se puede ajustar un ventilador para que funcione todos los días laborables desde las 08:00 a las 17:00.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las programaciones .
Puede usar los registros de tendencias para registrar valores, por ejemplo, los de un sensor. Un registro de tendencias también puede registrar datos de consumo, como consumo eléctrico o de agua.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los registros de tendencias .
Puede usar los gráficos para ver descripciones de edificios, mostrar valores de sensores, o cambiar puntos de ajuste. Un gráfico también puede contener enlaces a gráficos de tendencias, listas de registro de tendencias, sitios de Internet, o vistas en WorkStation y WebStation.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los gráficos .
Puede abrir los documentos guardados en un servidor EcoStruxure BMS usando el programa predeterminado asociado al tipo de archivo. Por ejemplo, un archivo txt se abre con Bloc de Notas y un archivo ppt se abre con PowerPoint.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los documentos .
La ayuda de WorkStation le proporciona información sobre cómo manejar y comprender EcoStruxure BMS.
Para obtener más información, consulte Ayuda de WorkStation .