Productos WorkStation, Project Configuration Server
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8
29/08/2014
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo forzar un valor

Puede forzar un valor cuando desee anular un valor, por ejemplo, un valor de un dispositivo.

Mostrar más
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

A forced value can be released at any time. When you release a forced value, the value returns to its normal status.

A forced value is indicated by orange color in the properties dialog boxes. In the List View and in the Watch pane, a forced value is indicated by a pointing hand

 
action_zoom_plus_stroke
.

You can view the unforced value, which is the real value from the system, at any time. Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado .

Para forzar un valor
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione el valor que desea forzar.

  2. En el menú Archivo, haga clic en Propiedades .

  3. Cambie el valor.

  4. Haga clic en Forzar .

  5. Haga clic en Aceptar .

  • Forced Values
  • Cuadro de diálogo Cambiar valor
  • Botones de Forzar y No forzar
  • Liberación de un valor forzado
  • Visualización de un valor no forzado
  • Searching for Forced Values