Productos WorkStation, Project Configuration Server
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8
29/08/2014
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Visualización de un valor no forzado

Para ver un valor no forzado de un valor forzado cuando desea ver el valor real.

Mostrar más
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

A forced value can be released at any time. When you release a forced value, the value returns to its normal status.

A forced value is indicated by orange color in the properties dialog boxes. In the List View and in the Watch pane, a forced value is indicated by a pointing hand

 
action_zoom_plus_stroke
.

You can view the unforced value, which is the real value from the system, at any time. Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado .

Para ver un valor no forzado
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione el valor forzado.

  2. En el menú Archivo, haga clic en Propiedades .

  3. Haga clic en Configurar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Haga clic en la pestaña Operaciones .

  5. En el cuadro Valor no forzado, vea el valor no forzado.

  • Forced Values
  • Cuadro de diálogo Cambiar valor
  • Cómo forzar un valor
  • Botones de Forzar y No forzar
  • Liberación de un valor forzado
  • Searching for Forced Values