earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
15-07-2019

Agrupar objetos

Agrupa objetos usando a função de grupo para obter uma melhor vista geral dos objetos, por exemplo, numa pasta ou numa lista.

Mostrar mais
action_close

Para obter uma vista melhor dos objetos nas vistas e listas, pode usar várias funções, tais como filtragens, agrupamentos e ordenações.

Pode agrupar objetos para os apresentar de uma forma específica, por exemplo, pela sua prioridade ou nome. Pode também adicionar sub-grupos, adicionando novas colunas a um grupo.

Pode alterar a ordem ascendente ou descendente usando a seta pequena no cabeçalho da coluna. Pode também ordenar alarmes por, por exemplo, estado ou prioridade, adicionando colunas que contenham a informação pela qual deseja ordenar. Pode ordenar várias colunas pressionando SHIFT e depois ordenando uma nova coluna. A ordenação é feita na ordem em que adicionou uma nova ordem.

Exemplo:

Pode ordenar por estado de alarme e depois prioridade. Primeiro, todos os alarmes são ordenados pelos seu estado. Se vários alarmes tiverem o mesmo estado, serão ordenados por prioridade.

Alteração ao grupo e à ordenação feitas na vista de lista são guardadas quando fecha ou sai da lista. Tem de guardar manualmente outras alterações feitas aos painéis e vistas.

 
action_zoom_plus_stroke Objetos agrupados na vista de lista por nome e valor, e são ordenados em ordem ascendente
Imagem: Objetos agrupados na vista de lista por nome e valor, e são ordenados em ordem ascendente

Pode agrupar e ordenar objetos nos seguintes painéis e vistas em WorkStation:

  • Vista de lista

  • Painel de alarmes

  • Vistas de alarmes

  • Painel de eventos

  • Vistas de evento

  • Painel de monitorização

  • Vista de relógio

  • Vista de lista de registo de tendência

Para agrupar objetos
  1. Em WorkStation, no painel ou vista, clique com o botão direito na linha do cabeçalho da coluna e depois clique na caixa de grupo

  2. Arraste o cabeçalho da coluna que pretende agrupar para a área de grupo.

     
    action_zoom_plus_stroke

Adiciona mais grupos arrastando os cabeçalhos das colunas para a área de grupo.

  • Agrupar e ordenar objetos
  • Remover um grupo
  • Colunas