earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
20.10.2014
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden

Wenn Sie sich auf eine bestimmte Datensatzserie eines Trendlogs konzentrieren möchten, können Sie die anderen Datensatzserien des Trendlogs in dem Diagramm ausblenden.

Mehr zeigen
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

You can also add and remove trend logs from a trend chart. This makes it easy to compare different trend logs, for example the energy consumption compared to the average temperature.

 
action_zoom_plus_stroke Trend chart in WorkStation
Abbildung: Trend chart in WorkStation

Trend Chart Navigation in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trend Chart Navigation in WorkStation .

Trend Chart Navigation in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trend Chart Navigation in WebStation .

Trend Chart Series in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trend Chart Series in WorkStation .

Trend Chart Series in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trend Chart Series in WebStation .

Trend Chart Axes in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum -Fenster das Trenddiagramm.

  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Trendserie, die Sie ausblenden möchten.

  3. Löschen Sie Eingeblendet .

     
    action_zoom_plus_stroke
  • Trend Chart Series in WebStation
  • How Trend Charts Work
  • Displaying Specific Time Spans of a Trend Chart
  • Changing the Line Weight of a Trend Chart Series
  • Changing the Color of a Trend Chart Series
  • Changing the Presentation Type of a Trend Chart Series
  • Showing Markers in a Trend Log Series
  • Eine Trendlog-Serie einem Trenddiagramm hinzufügen
  • Show Tooltips for All Series in a Trend Chart
  • Removing a Trend Chart Series
  • Saving Current Trend Chart Settings
  • Trend Chart View
  • Menü Trenddiagrammserie