earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
20.10.2014
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Eine Trendlog-Serie einem Trenddiagramm hinzufügen

Sie können einem Trenddiagramm eine Trendlog-Serie hinzufügen, um Trenddaten verschiedener Logs oder Variablen zu vergleichen.

Mehr zeigen
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

You can also add and remove trend logs from a trend chart. This makes it easy to compare different trend logs, for example the energy consumption compared to the average temperature.

 
action_zoom_plus_stroke Trend chart in WorkStation
Abbildung: Trend chart in WorkStation

Trend Chart Navigation in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trend Chart Navigation in WorkStation .

Trend Chart Navigation in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trend Chart Navigation in WebStation .

Trend Chart Series in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trend Chart Series in WorkStation .

Trend Chart Series in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trend Chart Series in WebStation .

Trend Chart Axes in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Eine Trendlog-Serie einem Trenddiagramm hinzufügen
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum -Fenster das Trenddiagramm, dem Sie die Trendlog-Serie hinzufügen möchten.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. Klicken Sie im Systembaum -Fenster mit der rechten Maustaste auf den Trendlog, zeigen Sie auf Diagramm öffnen und wählen Sie dann Zu bereits geöffneten Trenddiagrammen hinzufügen .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Um die Änderungen des Trenddiagramms zu speichern, klicken Sie das Feld Aktuelle Einstellungen speichern

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Die Trendlog-Serie wurde dem Trenddiagramm hinzugefügt.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm zeigt zwei Trendlog-Serien
Abbildung: Trenddiagramm zeigt zwei Trendlog-Serien
  • Trend Chart Series in WebStation
  • How Trend Charts Work
  • Displaying Specific Time Spans of a Trend Chart
  • Changing the Line Weight of a Trend Chart Series
  • Changing the Color of a Trend Chart Series
  • Changing the Presentation Type of a Trend Chart Series
  • Showing Markers in a Trend Log Series
  • Show Tooltips for All Series in a Trend Chart
  • Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden
  • Removing a Trend Chart Series
  • Saving Current Trend Chart Settings
  • Trend Chart View
  • Context Menu
  • Context Menu – Trend Charts Submenu
  • Trend Chart Toolbar