You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.
Une pièce jointe peut être un message vocal, un rapport, un graphique, un calendrier, un fichier Microsoft Word, un fichier PDF, un enregistrement vidéo ou un pop-up qui contient des informations relatives à l'alarme.
Vous pouvez ajouter la même pièce jointe ou la même série de pièces jointes à plusieurs alarmes en une seule opération. Vous pouvez également supprimer la même pièce jointe ou la même série de pièces jointes de plusieurs alarmes en une seule opération. Si vous ajoutez une pièce jointe déjà rattachée à une alarme, la pièce jointe la plus récente est ajoutée en dupliqué.
Vous pouvez ouvrir des pièces jointes, à condition que le programme ou l'éditeur associé à la pièce jointe en question soit installé localement sur votre ordinateur. Par exemple, si la pièce jointe est un fichier PDF, vous pouvez ouvrir le fichier si Adobe Reader ou un programme similaire est installé sur votre ordinateur.