earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
20/07/2017

Cómo funcionan las programaciones

Las programaciones sirven para programar el funcionamiento de parte del sistema de gestión del edificio, como un ventilador, una puerta o un punto de ajuste. Con una programación, se puede ajustar un ventilador para que funcione todos los días laborables desde las 08:00 a las 17:00.

Las programaciones pueden anularse con distintos tipos de excepciones. Por ejemplo, si desea apagar el ventilador el último viernes de cada mes para tareas de mantenimiento, puede usar una excepción calculada. La excepción se añade a la programación y apaga el ventilador el último viernes de cada mes.

Si quiere apagar el ventilador durante las vacaciones de verano, puede usar una excepción de calendario. En este caso, puede usar un calendario ya creado que defina las vacaciones de verano. Este calendario se añade a la programación como una excepción, y el ventilador se apagará durante todos los días de las vacaciones de verano definidos por el calendario.

Editor de programación en WorkStation

 
action_zoom_plus_stroke Excepciones del calendario del editor de programación
Figura: Excepciones del calendario del editor de programación

La vista Básica del editor de programación sirve como área de trabajo para planificar y diseñar una programación. Este editor le permite crear, gestionar y ver eventos programados semanalmente y eventos de excepción.

Para obtener más información, consulte Basic View of the Schedule Editor .

Editor de programación en WebStation

Schedule Editor sirve como área de trabajo para planificar y diseñar una planificación. Este editor le permite crear, gestionar y ver eventos planificados semanalmente y eventos de excepción.

Para obtener más información, consulte Editor de programación en WebStation .

Colores de la programación en WorkStation

Una programación puede tener un código de color, de modo que pueda identificar de un vistazo eventos semanales y eventos de excepción. Este código de color puede ayudarle a modificar la programación o a solucionar algún problema.

Para obtener más información, consulte Schedule Colors in WorkStation .

Colores de la programación en WebStation

Una programación puede tener un código de color, de modo que pueda identificar de un vistazo eventos semanales y eventos de excepción. Este código de color puede ayudarle a modificar la programación o a solucionar algún problema.

Para obtener más información, consulte Colores de la programación en WebStation .

Navegación por la programación en WorkStation

Puede navegar por la programación por días, meses o años.

Para obtener más información, consulte Navegación por la programación en WorkStation .

Navegación por la programación en WebStation

Puede navegar por la programación por días, meses o años.

Para obtener más información, consulte Barra de herramientas del entorno de trabajo de la programación .

Eventos de programación

Los eventos de programación se usan para controlar distintos tipos de dispositivos, por ejemplo, luces, ventiladores o puertas.

Para obtener más información, consulte Schedule Events .

Calendarios en WorkStation

Un calendario es una lista de fechas. El calendario incluye en la programación las fechas en las que se producirán los eventos de excepción. Para ahorrar tiempo, puede hacer referencia a un calendario en lugar de introducir varios eventos de excepción en una programación.

Para obtener más información, consulte Calendars in WorkStation .

Calendarios en WebStation

Un calendario es una lista de fechas. El calendario incluye en la programación las fechas en las que se producirán los eventos de excepción. Para ahorrar tiempo, puede hacer referencia a un calendario en lugar de introducir varios eventos de excepción en una programación.

Para obtener más información, consulte Calendarios en WebStation .

Tipos de programaciones

Puede crear tres tipos de programaciones: digital, multiestado o analógica. La programación digital se crea si se necesita controlar un dispositivo con dos estados de salida, como Encendido o Apagado. La programación multiestado se crea si necesita controlar un dispositivo con estados de salida basados en varios estados, como bajo, medio, o alto. La programación analógica se crea si necesita controlar un dispositivo que mide la salida en números reales.

Para obtener más información, consulte Schedule Types .

Programaciones Xenta en WebStation

Las programaciones de horario y de horario central de Xenta se pueden editar en WebStation Puede añadir, editar y borrar eventos semanales y de excepción. Puede asignar y desasignar programaciones centrales de Xenta. Las programaciones de horario y de horario central de Xenta se deben crear con WorkStation.

Para obtener más información, consulte Programas Xenta en WebStation .

  • Descripción de WorkStation
  • Descripción de WebStation
  • Basic View of the Schedule Editor
  • Editor de programación en WebStation
  • Schedule Colors in WorkStation
  • Colores de la programación en WebStation
  • Navegación por la programación en WorkStation
  • Barra de herramientas del entorno de trabajo de la programación
  • Schedule Events
  • Calendars in WorkStation
  • Calendarios en WebStation
  • Schedule Types
  • Programas Xenta en WebStation