earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
20/08/2017

Descripción de WebStation

WebStation es su principal interfaz basada en web al sistema Building Operation. En WebStation realiza el trabajo diario relacionado con Building Operation.

Funciones básicas

WebStation tiene numerosas funciones para que pueda trabajar de forma eficiente. Puede buscar y organizar objetos, y puede obtener ayuda usando la ayuda online.

Para obtener más información, consulte Funciones básicas .

Cómo funcionan las alarmas

Las alarmas le notifican cuándo se producen algunos eventos importantes. Por ejemplo, si la temperatura es demasiado alta o baja en un edificio, si se abre una ventana, o si algo se avería, como un ventilador. El administrador del sistema configura las alarmas y decide a quién se envían.

Para obtener más información, consulte How Alarms Work .

Panel de visualización de WebStation 

Puede arrastrar objetos al panel de visualización para ver sus valores en tiempo real.

Para obtener más información, consulte Panel de visualización en WebStation .

Cómo funcionan los eventos

Todos los eventos del sistema, además de la información y las circunstancias, se registran en el registro de eventos. Estos registros de eventos se pueden ver en el panel Eventos o en una vista Evento.

Para obtener más información, consulte How Events Work .

Cómo funcionan los registros de tendencias

Puede usar los registros de tendencias para registrar valores, por ejemplo, los de un sensor. Un registro de tendencias también puede registrar datos de consumo, como consumo eléctrico o de agua.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las tendencias .

Cómo funcionan las programaciones

Las programaciones sirven para programar el funcionamiento de parte del sistema de gestión del edificio, como un ventilador, una puerta o un punto de ajuste. Con una programación, se puede ajustar un ventilador para que funcione todos los días laborables desde las 08:00 a las 17:00.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las programaciones .

Cómo funcionan los gráficos

Puede usar los gráficos para ver descripciones de edificios, mostrar valores de sensores, o cambiar puntos de ajuste. Un gráfico también puede contener enlaces a gráficos de tendencias, listas de registro de tendencias, sitios de Internet, o vistas en WorkStation y WebStation.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los gráficos .

Documentos

Puede abrir los documentos guardados en un servidor SmartStruxure usando el programa predeterminado asociado al tipo de archivo. Por ejemplo, un archivo txt se abre con Bloc de Notas y un archivo ppt se abre con PowerPoint.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los documentos .

Diferencias de WebStation y WorkStation

Hay varias diferencias en la funcionalidad entre WebStation y WorkStation

Para obtener más información, consulte WebStation and WorkStation Differences .

  • Work Interface Overview
  • Panel de visualización en WebStation
  • How Alarms Work
  • How Events Work
  • Cómo funcionan las tendencias
  • Cómo funcionan las programaciones
  • Cómo funcionan los gráficos
  • Cómo funcionan los documentos
  • WebStation and WorkStation Differences