earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Modification du code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic

Vous modifiez le code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic pour de meilleures pratiques de sécurité. Le code PIN de l'adaptateur Bluetooth est défini par défaut sur 333666. Il doit être remplacé par un code sécurisé avant la mise en service du dispositif. Le mot de passe permettant l'accès aux fonctions Bluetooth se configure depuis le contrôleur RP.

Déclaration

POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY, AND CONFIDENTIALITY

Change default passwords at first use to help prevent unauthorized access to device settings, controls, and information.

Failure to follow these instructions can result in loss of data or equipment damage.

Pour modifier le code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
  1. Connectez-vous à l'adaptateur. Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via Bluetooth .

  2. Sur la page Gestion des dispositifs Bluetooth , dans le champ PIN, saisissez le nouveau code PIN et sélectionnez Mise à jour .

  3. Votre dispositif mobile ou votre ordinateur portable exécutant Windows 10 vous demande de vous désapparier de l'Adaptateur. Sélectionnez Autoriser .

  4. L'application mobile Commission revient sur la page Dispositifs Bluetooth . Sur l'adaptateur, appuyez sur le bouton LED pour lancer l'appairage.

  5. Dans l'application mobile Commission, sélectionnez l'adaptateur, puis Connexion .

  6. Sur la page Gestion des dispositifs Bluetooth , sélectionnez Découvrir les dispositifs .

  7. Votre dispositif mobile ou votre ordinateur portable exécutant Windows 10 vous demande de saisir le code PIN de l'Adaptateur. Saisissez le nouveau code PIN et sélectionnez Autoriser .

  8. Votre dispositif mobile ou votre ordinateur exécutant Windows 10 indique que l'appariement a été effectué correctement. Sélectionnez Fermer .

    Déclaration

    Veillez à bien activer la propriété Bus de capteur sur l'objet Paramètres du contrôleur RP. Sinon, l'adaptateur Bluetooth ne fonctionnera pas. Pour plus d'informations, voir BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Vous avez modifié le code PIN de l'adaptateur et vous pouvez vous connecter à un contrôleur.

  • Adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
  • Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
  • BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab