earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic

L'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec les modèles de contrôleur SpaceLogic et Easylogic. Pour vous connecter à un périphérique via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic, vous devez connecter un capteur SpaceLogic au contrôleur.

Afficher plus
action_close

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options différentes pour connecter l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP.

Connexion par câble

Vous pouvez utiliser un câble Ethernet CAT5e ou CAT6 pour connecter un ordinateur portable Windows exécutant l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP, en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

  • Une connexion directe à un port Ethernet libre sur un contrôleur

  • Une connexion à un commutateur Ethernet auquel un ou plusieurs contrôleurs sont également connectés

Déclaration

Lorsque vous connectez l'ordinateur portable de l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP par câble, vous devez utiliser l'une des trois méthodes d'adressage IP :

  • Inclure un serveur DHCP pour assigner des adresses dynamiques aux contrôleurs.

  • Dans le cas où aucun serveur DHCP n'est inclus, assignez des adresses dynamiques aux contrôleurs par le biais de la fonction AutoIP.

  • Dans le cas où aucun serveur DHCP n'est inclus, assignez des adresses statiques aux contrôleurs.

Déclaration

Vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse IP de l'application mobile Commission, car elle n'est pas requise pour la découverte de périphériques BACnet.

Déclaration

Lorsque le port Ethernet 2 du contrôleur BACnet/IP n'est pas utilisé par le réseau du contrôleur, vous pouvez connecter l'application mobile Commission à l'aide de ce port sans interruption ni matériel supplémentaire. Lorsque le port Ethernet 2 du contrôleur BACnet/IP est utilisé par le réseau du contrôleur (par exemple, dans une topologie de réseau en guirlande ou RSTP), vous pouvez ajouter un commutateur ou un concentrateur temporaire pour garantir que la connectivité est maintenue pendant que l'application mobile Commission est en fonctionnement.

Si le port Ethernet 2 n'est pas utilisé, vous pouvez désactiver ce port à des fins de sécurité réseau en configurant la propriété Port Ethernet 2 dans l'onglet Basique du contrôleur BACnet/IP. Pour plus d'informations, voir BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Contrôleur unique
 
action_zoom_plus_stroke Connexion directe câblée via un port Ethernet sur le contrôleur
Figure : Connexion directe câblée via un port Ethernet sur le contrôleur
 
action_zoom_plus_stroke Connexion filaire à l'aide d'un commutateur Ethernet
Figure : Connexion filaire à l'aide d'un commutateur Ethernet

Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul contrôleur BACnet/IP par câble .

Réseau de contrôleurs
 
action_zoom_plus_stroke Connexion réseau filaire utilisant un port Ethernet sur un contrôleur
Figure : Connexion réseau filaire utilisant un port Ethernet sur un contrôleur
 
action_zoom_plus_stroke Connexion réseau câblée à l'aide d'un commutateur Ethernet
Figure : Connexion réseau câblée à l'aide d'un commutateur Ethernet

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble .

Connexion sans fil

Connectez l'application mobile Commission sans fil à un réseau de contrôleur BACnet/IP, à l'aide d'un routeur WiFi ou d'un point d'accès sans fil.

Routeur sans fil

Dans de nombreux cas, il est possible de configurer un réseau WiFi temporaire, en utilisant un routeur WiFi qui contient un serveur DHCP. Le serveur DHCP fournit des adresses IP aux contrôleurs BACnet/IP et à l'application mobile Commission. Le routeur que vous choisissez doit avoir une plage d'adresses IP configurable.

 
action_zoom_plus_stroke Connexion WiFi à l'aide d'un routeur WiFi
Figure : Connexion WiFi à l'aide d'un routeur WiFi

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi .

Point d'accès sans fil

Vous pouvez également connecter l'application mobile Commission au réseau du contrôleur à l'aide d'un point d'accès sans fil. Le point d'accès doit être mis en réseau avec un serveur DHCP, qui sert l'adresse IP. Typiquement, le point d'accès est connecté au port 2 de l'AS-P, qui est configuré pour l'IP double.

 
action_zoom_plus_stroke Connexion WiFi en utilisant un point d'accès sans fil
Figure : Connexion WiFi en utilisant un point d'accès sans fil

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil .

Déclaration

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Pour vous connecter à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
  1. Dans la vue Connexion , sélectionnez Bluetooth .

  2. Retirez le capuchon de protection de l'adaptateur. Avec le bouton-poussoir à LED face à vous, branchez l'adaptateur dans le capteur SpaceLogic.

    Déclaration

    Si l'adaptateur ne s'allume pas, assurez-vous de consulter la rubrique de dépannage. Pour plus d'informations, voir L'adaptateur Bluetooth ne se met pas en marche .

  3. Appuyez sur le bouton-poussoir à LED pour lancer le mode d'appairage (publicitaire).

    Déclaration

    Le mode d'appariement dure 60 secondes. Une fois ce délai écoulé, appuyez à nouveau sur le bouton-poussoir à LED pour lancer le mode d'appariement (publicité).

    En mode publicité, la LED bleue clignote rapidement (allumée pendant 1 seconde, éteinte pendant 1 seconde, de façon répétée). Pour plus d'informations, voir Fonctionnalité des LED Bluetooth .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Dans l'application mobile Commission, sur la page Dispositifs Bluetooth , sélectionnez l'adaptateur, puis Connexion .

    La LED bleue s'allume de façon continue (mode connecté) une fois le dispositif apparié au contrôleur.

  5. Sur la page Gestion du dispositif Bluetooth , effectuez deux tâches facultatives :

  6. Sélectionnez Découvrir les dispositifs .

  7. Votre dispositif mobile ou votre ordinateur portable exécutant Windows 10 vous demande de saisir le code PIN de l'adaptateur. Saisissez le code PIN et sélectionnez Autoriser .

    Déclaration

    Votre dispositif mobile ou votre ordinateur exécutant Windows 10 se souviendra du code PIN une fois que vous vous serez connecté(e) à l'adaptateur. Sauf si vous oubliez l'adaptateur ou que vous changez le code PIN, vous n'aurez pas besoin de saisir à nouveau le code PIN.

  8. Une fois que le code PIN a été saisi, sélectionnez Fermer .

  9. Sous la page Liste des dispositifs , cochez la case située en regard du contrôleur et sélectionnez Suivant .

Lorsque la page Paramètres du dispositif s'affiche, vous êtes connecté au contrôleur.

Déclaration

L'adaptateur doit rester branché au capteur SpaceLogic correspondant pendant l'ensemble des tâches de mise en service du dispositif. Le retrait de l'adaptateur a pour effet de vous déconnecter du contrôleur. De même, si vous fermez l'application mobile ou si vous passez à une autre application sur votre dispositif, vous serez déconnectée de votre appareil mobile.

  • SpaceLogic Bluetooth Adapter
  • Présentation de l'application mobile Commission
  • Installing SpaceLogic Bluetooth Adapter on a SpaceLogic Sensor
  • Flux de travail de connexion pour l'application mobile Commission
  • Mise à jour du firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
  • Modification du code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic