earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
03/07/2019
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Connexion à WebStation

Vous vous connectez à WebStation pour accéder à la base de données de EcoStruxure Building Operation.

Afficher plus
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Se connecter à WorkStation

Vous vous connectez à WorkStation avec vos identifiants Windows, comme un autre utilisateur Windows, ou comme un utilisateur EcoStruxure Building Operation. Votre administrateur système décide du type d'utilisateur sous lequel vous vous connectez.

Pour vous connecter à WorkStation à l'aide d'un compte EcoStruxure Building Operation, vous devez connaître les informations de compte suivantes :

  • Nom utilisateur

  • Mot de passe

  • Domaine

  • Serveur EcoStruxure BMS

Pour vous connecter à WorkStation à l'aide d'un compte Windows, vous devez connaître le serveur EcoStruxure BMS.

Les informations de compte pour le compte EcoStruxure Building Operation et le compte Windows sont fournies par l'administrateur système.

Déclaration

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation.

Se rappeler de moi sur cet ordinateur

Pour une connexion plus rapide à Workstation, utilisez la fonction Se rappeler de moi pour renseigner automatiquement votre nom utilisateur, votre mot de passe, votre domaine et votre serveur. Les utilisateurs Building Operation et les utilisateurs Windows peuvent utiliser la fonction Se rappeler de moi.

Ajouter un nom d'affichage pour l'adresse du serveur

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Se connecter à WebStation

Pour vous connecter à WebStation, vous devez connaître les informations de compte suivantes :

  • Nom utilisateur

  • Mot de passe

  • Domaine

  • Serveur EcoStruxure BMS

Les informations de votre compte sont fournies par l'administrateur système.

Pour se connecter à WebStation
  1. Dans la fenêtre EcoStruxure Building Operation WebStation, dans le champ Nom utilisateur , saisissez votre nom d'utilisateur.

  2. Dans le champ Mot de passe , saisissez votre mot de passe.

  3. Dans le champ Domaine , tapez un nom de domaine.

  4. Cliquez sur Connexion .

  • Se connecter à WorkStation ou WebStation
  • Fenêtre Building Operation WebStation
  • Déconnexion de WebStation
  • Modification du mot de passe