您必须在每次更换仪表时管理仪表配置和值。
在 WorkStation 的 系统树 窗格,选择要管理其仪表配置的趋势日志。
在 文件 菜单中,点击 属性 。
在 结束时间 框中,输入旧仪表的结束时间。
在 结束值 框中,输入旧仪表在更换时的值。
在 开始时间 框中,输入新仪表的开始时间。
在 开始值 框中,输入新仪表的当前值。
在 仪表常数 框中,输入新仪表的常数值。
如果趋势日志中未使用单位换算,输入新仪表的常数,例如,旧趋势日志以克为单位进行计数,新仪表趋势日志以千克 (10 3 ) 为单位进行计数,则输入 1000。
如果趋势日志中使用了单位换算 - 请勿更改仪表常数。
在 最小值 框中,输入新仪表转换时的第一个值。
在 最大值 框中,输入新仪表转换前的最后一个值。
点击 确定 。