earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Función Contador

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Puede crear y configurar la función de contador en registros de tendencias en WorkStation.

Por ejemplo, en la siguiente figura, función de contador en el registro de tendencias registra un contador el 1er día de cada mes. A mitad de febrero, el contador se reinicia a 00000. Un gráfico con el cálculo de consumo imprime el consumo cada mes.

 
action_zoom_plus_stroke Registro de tendencias del contador
Figura: Registro de tendencias del contador

La función Cálculos soporta valores de consumo de contador negativos, que pueden usarse para manejar casos en los que necesita sustraer el consumo por energía producida en el sitio, por ejemplo.

Cuando físicamente sustituya un contador antiguo por otro nuevo, tiene que configurar la función de contador del registro de tendencias añadiendo los ajustes y valores del antiguo en el nuevo. Estos ajustes y valores son la base al gestionar un cambio de contador o al calcular el consumo cuando se sustituye un contador. Para obtener más información, consulte Gestionar la sustitución de contador .

 
action_zoom_plus_stroke En el cuadro de diálogo Gestionar sustitución del contador introduce los valores del contador nuevo y antiguo.
Figura: En el cuadro de diálogo Gestionar sustitución del contador introduce los valores del contador nuevo y antiguo.
Aviso
  • In order for a meter rollover to be managed correctly in the meter trend log and to ensure logging starts at the correct energy reading value, you enter previous meter and new meter information in the Manage replacement of meter dialog box. Para obtener más información, consulte Gestionar la sustitución de contador .

  • Almacenamiento de entradas en el registro
  • Gestionar la sustitución de contador
  • Cómo ver el historial de cambios del contador