earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Gestionar la sustitución de contador

Tiene que gestionar los ajustes y valores de un contador cada vez que se sustituya uno.

Mostrar más
action_close

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Puede crear y configurar la función de contador en registros de tendencias en WorkStation.

Por ejemplo, en la siguiente figura, función de contador en el registro de tendencias registra un contador el 1er día de cada mes. A mitad de febrero, el contador se reinicia a 00000. Un gráfico con el cálculo de consumo imprime el consumo cada mes.

 
action_zoom_plus_stroke Registro de tendencias del contador
Figura: Registro de tendencias del contador

La función Cálculos soporta valores de consumo de contador negativos, que pueden usarse para manejar casos en los que necesita sustraer el consumo por energía producida en el sitio, por ejemplo.

Cuando físicamente sustituya un contador antiguo por otro nuevo, tiene que configurar la función de contador del registro de tendencias añadiendo los ajustes y valores del antiguo en el nuevo. Estos ajustes y valores son la base al gestionar un cambio de contador o al calcular el consumo cuando se sustituye un contador. Para obtener más información, consulte Gestionar la sustitución de contador .

 
action_zoom_plus_stroke En el cuadro de diálogo Gestionar sustitución del contador introduce los valores del contador nuevo y antiguo.
Figura: En el cuadro de diálogo Gestionar sustitución del contador introduce los valores del contador nuevo y antiguo.
Aviso
  • In order for a meter rollover to be managed correctly in the meter trend log and to ensure logging starts at the correct energy reading value, you enter previous meter and new meter information in the Manage replacement of meter dialog box. Para obtener más información, consulte Gestionar la sustitución de contador .

Para gestionar la sustitución del contador
  1. En WorkStation, en el panel de Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias cuyos ajustes del contador quiera gestionar.

  2. En el menú Archivo , haga clic en Propiedades .

  3. En el cuatro Hora final , introduzca la hora de fin del contador antiguo.

  4. En el cuatro Valor final , introduzca el valor que tenía el contador antiguo cuando se sustituyó.

  5. En el cuatro Hora de inicio , introduzca la hora de inicio del contador antiguo.

  6. En el cuadro Valor de inicio , introduzca el valor actual del nuevo contador.

  7. En el cuadro Constante de contador , introduzca el tipo de valor constante del nuevo contador.

    Aviso
    • Escriba la constante del nuevo contador si no se utiliza la conversión de unidades en el registro de tendencias, por ejemplo, el registro de tendencias antiguo contaba en gramos y el nuevo lo hace en kilogramos, (10 3 ) entonces escriba 1000.

    • Si se utiliza la conversión de unidades en el registro de tendencias, no cambie la constante del contador.

  8. En el cuadro Valor mín. , introduzca el primer valor del nuevo contador al cambiar.

  9. En el cuadro Valor máx. , introduzca el último valor del nuevo contador antes de cambiar.

  10. Haga clic en Aceptar .

  • Función Contador
  • Meter Trend Log Calculation Fails