earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018

Gestion du remplacement d'un compteur

Vous devez gérer la configuration et les valeurs du compteur chaque fois qu'un compteur est remplacé.

Afficher plus
action_close

​La fonction de compteur ajoute les propriétés de compteur à n'importe quel type de journal de tendance afin de gérer parfaitement les calculs de consommation, indépendamment de la réinitialisation du compteur ou de l'échange du compteur.

Vous créez et vous configurez des journaux de tendance de compteur en utilisant WorkStation.

Par exemple, dans la figure ci-dessous, la fonction compteur du journal de tendance enregistre un compteur le premier de chaque mois. À la mi-février, le compteur se réinitialise à 00000. Un tableau avec le calcul de la consommation du compteur enregistre la consommation chaque mois.

 
action_zoom_plus_stroke Journal de tendance du compteur
Figure : Journal de tendance du compteur

La fonction de calcul prend en charge les valeurs de consommation négatives. Celles-ci peuvent être utilisées pour la prise en charge des cas de figure pour lesquels vous devez soustraire, par exemple, la consommation pour l'énergie générée sur site.

Lorsque vous remplacez physiquement un ancien compteur par un nouveau, vous devez configurer la fonction compteur du journal de tendance en ajoutant la configuration et les valeurs de l'ancien compteur et du nouveau compteur. Ces paramètres servent à gérer la réinitialisation du compteur ou à calculer la consommation lors du remplacement du compteur. Pour plus d'informations, voir Gestion du remplacement d'un compteur .

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Gérer le remplacement du compteur où vous entrez les valeurs de l'ancien compteur et du nouveau.
Figure : Boîte de dialogue Gérer le remplacement du compteur où vous entrez les valeurs de l'ancien compteur et du nouveau.
Déclaration
  • Pour qu'une réinitialisation de compteur soit correctement gérée dans le journal des tendances de compteur et pour garantir que l'archivage commence à la valeur de lecture d'énergie correcte, vous devez entrer les informations compteur précédent et nouveau compteur dans la boîte de dialogue Gérer le remplacement de compteur . Pour plus d'informations, voir Gestion du remplacement d'un compteur .

Pour gérer le remplacement d'un compteur
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance pour laquelle vous souhaitez gérer la configuration de compteur.

  2. Dans le menu Fichier , cliquez sur Propriétés .

  3. Dans le champ Heure de fin , saisissez l'heure de fin de l'ancien compteur.

  4. Dans le champ Valeur de fin , saisissez la valeur de l'ancien compteur au moment du remplacement.

  5. Dans le champ Heure de démarrage , saisissez l'heure de démarrage du nouveau compteur.

  6. Dans le champ Valeur de démarrage , saisissez la valeur actuelle du nouveau compteur.

  7. Dans le champ Constante du compteur , entrez la constante du compteur du nouveau compteur.

    Déclaration
    • Saisissez la constante du nouveau compteur si la conversion des unités n'est pas appliquée lors de l'archivage. Par exemple, si l'ancien archivage comptait en grammes et le nouveau compte en kilos (10 3 ), saisissez 1000.

    • Si la conversion des unités est utilisée pour l'archivage compteur, ne modifiez pas la constante du compteur.

  8. Dans le champ Valeur Min , entrez la première valeur du nouveau compteur au moment de la réinitialisation.

  9. Dans le champ Valeur Max , entrez la dernière valeur du nouveau compteur avant la réinitialisation.

  10. Cliquez sur OK .

  • Fonction de compteur