earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.9
19/07/2017
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Programaciones multiestado

Una programación multiestado controla un dispositivo que tiene estados de salida basados en números enteros o positivos, incluido cero.

Por ejemplo, puede crear una programación semanal multiestado vinculada a un valor multiestado para controlar una unidad de manipulación de aire en un edificio de oficinas. Para regular la circulación de aire de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 17:00, puede establecer el valor en 2 (ocupado) con la programación activa y en 1 (desocupado) con la programación inactiva.

 
action_zoom_plus_stroke Programación multiestado
Figura: Programación multiestado
  • Tipos de programaciones
  • Modifying a Schedule Using the Text View
  • Modifying a Schedule Using the Graphic View