earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
22/07/2018

Programaciones multiestado

Una programación multiestado controla un dispositivo que tiene estados de salida basados en números enteros o positivos, incluido cero.

Por ejemplo, puede crear una programación semanal multiestado vinculada a un valor multiestado para controlar una unidad de manipulación de aire en un edificio de oficinas. Para regular la circulación de aire de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 17:00, puede establecer el valor en 2 (ocupado) con la programación activa y en 1 (desocupado) con la programación inactiva.

 
action_zoom_plus_stroke Programación multiestado
Figura: Programación multiestado
  • Tipos de programaciones
  • Modifying a Schedule Using the Text View
  • Modifying a Schedule Using the Graphic View