多态时间表
多态时间表用于控制输出状态基于整数或正整数(包括零)的设备。
例如,您可以创建绑定至多态值的多态每周时间表,以控制办公楼中的空气处理设备。要在周一到周五的 08:00 至 17:00 调节空气循环,可将值设置为当时间表激活时为“2”(占用),当时间表未激活时为“1”(非占用)。
action_zoom_plus_stroke
图:
多状态时间表
时间表类型
Creating a Multistate Schedule
Modifying a Schedule Using the Text View
Modifying a Schedule Using the Graphic View