earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
功能: 时间表
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2018/5/18

Creating a Multistate Schedule

You create a multistate schedule to control the state of a multistate value.

显示更多
action_close

多态时间表用于控制输出状态基于整数或正整数(包括零)的设备。

例如,您可以创建绑定至多态值的多态每周时间表,以控制办公楼中的空气处理设备。要在周一到周五的 08:00 至 17:00 调节空气循环,可将值设置为当时间表激活时为“2”(占用),当时间表未激活时为“1”(非占用)。

 
action_zoom_plus_stroke 多状态时间表
图: 多状态时间表

To create a multistate schedule
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the EcoStruxure BMS server or the folder where you want to create the schedule.

  2. On the File menu, point to New and then click Schedule .

  3. In the Create Object wizard, in the object type list, select Multistate Schedule .

  4. In the Name box, type a name for the schedule.

  5. In the Description box, type a description for the schedule.

  6. Click Create .

Now you can add events to the multistate schedule and bind it to a multistate value.

  • 时间表类型
  • 多态时间表
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page
  • Binding a Multistate Value to a Multistate Schedule
  • 添加每周事件
  • 添加日历例外事件
  • 添加日期例外事件
  • 添加日期范围例外事件
  • 添加计算的例外事件
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page