earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation, WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22.07.2018

Eine Trendlog-Liste öffnen

Öffnen Sie eine Trendlog-Liste, um diese anzusehen.

Mehr zeigen
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

Sie können einen Trendlog als Trendlog-Liste oder als Trenddiagramm anzeigen lassen.

 
action_zoom_plus_stroke Eine Trendlog-Liste (oben links) und ein Trenddiagramm (unten rechts) in WorkStation
Abbildung: Eine Trendlog-Liste (oben links) und ein Trenddiagramm (unten rechts) in WorkStation

Sie können Trenddaten zwischen EcoStruxure Building Operation-Datenbanken kopieren, indem Sie Trendlog-Daten von einer Trendlog-Liste an eine .XML-Datei exportieren und dann die Trendlog-Daten von der .XML-Datei an ein Trendlog importieren.

Die .XML-Datei enthält einen Zeitstempel, Wert und Kommentar für jede Aufzeichnung. Die Datei enthält darüber hinaus eine Ortseinstellung, die Sie in der .XML-Datei bearbeiten können.

 
action_zoom_plus_stroke Trendlog-Liste an eine .XML-Datei exportiert
Abbildung: Trendlog-Liste an eine .XML-Datei exportiert

Für weitere Informationen siehe Importing Log Data to a Trend Log .

Trenddiagramme

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Für weitere Informationen siehe Wie Trenddiagramme funktionieren .

Trendlog-Listen in WorkStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Für weitere Informationen siehe Trendlog-Listen in WorkStation .

Trendlog-Listen in WebStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Für weitere Informationen siehe Trendlog-Listen in WebStation .

Trendlogs in WebStation

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

Für weitere Informationen siehe Wie Trendlogs in WebStation funktionieren .

Trendlog-Liste öffnen
  • Wählen Sie in WorkStation oder WebStation im Fenster Systembaum die Trendlog-Liste aus, die Sie öffnen möchten.

Die Trendlog-Liste ist nun geöffnet.

  • Wie Trendlogs funktionieren
  • Trendlog-Listen in WorkStation
  • Trendlog-Listen in WebStation
  • Eine Trendlog-Liste aktualisieren
  • Eine Trendlog-Liste als XML-Format exportieren
  • Eine Trendlog-Liste als CSV-Format exportieren