earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Alarmanhang öffnen

Der Alarmhang bietet Ihnen detailliertere Informationen über die Alarmursache.

Mehr zeigen
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Bei einem Anhang kann es sich um eine Sprachmitteilung, einen Report, ein Trenddiagramm, einen Terminplan, eine Microsoft Word-Datei, eine PDF-Datei, eine Videoaufnahme oder um ein Pop-Up-Fenster handeln, das Informationen über den Alarm enthält.

Sie können den gleichen Anhang oder Satz von Anhängen in einem einzigen Arbeitsvorgang zu mehreren Alarmen hinzufügen. Sie können die Anhänge, die zu mehreren Alarmen gehören, auch in einem einzigen Arbeitsvorgang löschen. Wenn Sie einen Anhang hinzufügen, der bereits an einen Alarm angehängt wurde, wird der spätere Anhang als Duplikat hinzugefügt.

In WorkStation können Sie außerdem andere Anhangtypen öffnen, vorausgesetzt das Programm oder der Editor, das/der den Anhang öffnet, ist auf Ihrem Computer lokal installiert. Wenn es sich bei dem Anhang zum Beispiel um eine PDF-Datei handelt, können Sie die Datei öffnen, wenn der Adobe Reader oder ein ähnliches Programm auf Ihrem Computer installiert ist.

Alarmanhang öffnen
  • Klicken Sie in WorkStation im Alar m fenster mit der rechten Maustaste auf den Alarm, klicken Sie dann auf Anhang und anschließend auf den Anhang, den Sie öffnen möchten.

  • Alarmanhänge
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarmfenster-Kontextmenü