earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WorkStation, WebStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Alarmanhänge

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Bei einem Anhang kann es sich um eine Sprachmitteilung, einen Report, ein Trenddiagramm, einen Terminplan, eine Microsoft Word-Datei, eine PDF-Datei, eine Videoaufnahme oder um ein Pop-Up-Fenster handeln, das Informationen über den Alarm enthält.

Sie können den gleichen Anhang oder Satz von Anhängen in einem einzigen Arbeitsvorgang zu mehreren Alarmen hinzufügen. Sie können die Anhänge, die zu mehreren Alarmen gehören, auch in einem einzigen Arbeitsvorgang löschen. Wenn Sie einen Anhang hinzufügen, der bereits an einen Alarm angehängt wurde, wird der spätere Anhang als Duplikat hinzugefügt.

In WorkStation können Sie außerdem andere Anhangtypen öffnen, vorausgesetzt das Programm oder der Editor, das/der den Anhang öffnet, ist auf Ihrem Computer lokal installiert. Wenn es sich bei dem Anhang zum Beispiel um eine PDF-Datei handelt, können Sie die Datei öffnen, wenn der Adobe Reader oder ein ähnliches Programm auf Ihrem Computer installiert ist.

  • Wie Alarme funktionieren
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarms Pane and Alarm View Icons
  • Alarmfenster-Kontextmenü
  • Alarmanhang öffnen
  • Einen Alarmanhang in WebStation öffnen