earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Apertura di un allegato a un allarme

Puoi aprire un allegato a un allarme per ottenere ulteriori informazioni su ciò che ha innescato l'allarme.

Mostra di più
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

L'allegato può essere anche un messaggio vocale, un report, un grafico del Trend, una tabella, un file di Microsoft Word, un file PDF, una registrazione video o una finestra popup contenente informazioni relative all'allarme.

Puoi aggiungere lo stesso allegato o un insieme di allegati a più allarmi in un'unica operazione. Puoi anche eliminare allegati appartenenti a più allarmi in un'unica operazione. Se aggiungi un allegato che è già stato allegato a un allarme, l'ultimo allegato viene aggiunto come duplicato.

Puoi anche aprire altri tipi di allegati, a condizione che il programma o l'editor associato all'allegato sia installato localmente sul tuo computer. Per esempio, se l'allegato è un file PDF, puoi aprire il file se Adobe Reader o un programma simile è installato sul tuo computer.

Per aprire un allegato a un allarme
  • In WorkStation, nel riquadro Allar mi , fare clic col pulsante destro del mouse sull'allarme, puntare su Allegati e quindi fare clic sull'allegato che vuoi aprire.

  • Allegati agli allarmi
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Menu contestuale riquadro allarmi