earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WorkStation, WebStation
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Allegati agli allarmi

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

L'allegato può essere anche un messaggio vocale, un report, un grafico del Trend, una tabella, un file di Microsoft Word, un file PDF, una registrazione video o una finestra popup contenente informazioni relative all'allarme.

Puoi aggiungere lo stesso allegato o un insieme di allegati a più allarmi in un'unica operazione. Puoi anche eliminare allegati appartenenti a più allarmi in un'unica operazione. Se aggiungi un allegato che è già stato allegato a un allarme, l'ultimo allegato viene aggiunto come duplicato.

Puoi anche aprire altri tipi di allegati, a condizione che il programma o l'editor associato all'allegato sia installato localmente sul tuo computer. Per esempio, se l'allegato è un file PDF, puoi aprire il file se Adobe Reader o un programma simile è installato sul tuo computer.

  • Come funzionano gli allarmi
  • Alarm Functions
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarms Pane and Alarm View Icons
  • Menu contestuale riquadro allarmi
  • Apertura di un allegato a un allarme
  • Apertura di un allegato a un allarme in WebStation
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms