earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Alarmes
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
16-11-2018

Abrir um anexo de alarme

Abre um anexo de alarme para obter informações mais detalhadas sobre o que acionou o alarme.

Mostrar mais
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Um anexo pode também ser: uma mensagem de voz, um relatório, um gráfico de tendência, uma agenda, um ficheiro Microsoft Word, um ficheiro PDF, uma gravação de vídeo ou uma janela pop-up que contém informações sobre o alarme.

Pode adicionar o mesmo anexo ou conjunto de anexos a vários alarmes numa única operação. Também pode apagar os anexos que pertencem a vários alarmes numa única operação. Se adicionar um anexo que já foi anexado a um alarme, o anexo posterior é adicionado como um duplicado.

Pode abrir anexos desde que o programa ou editor associado aos anexos esteja instalado localmente no seu computador. Por exemplo, se o anexo for um ficheiro PDF, pode abrir o ficheiro se o Adobe Reader ou um programa idêntico estiver instalado no seu computador.

Para abrir um anexo de alarme
  • Em WorkStation, no painel de alar mes , clique com o botão direito no alarme, aponte para Anexo e depois clique no anexo que pretende abrir.

  • Anexos de alarme
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Menu de contexto do painel de alarmes