earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Alarmes
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Anexos de alarme

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Um anexo pode também ser: uma mensagem de voz, um relatório, um gráfico de tendência, uma agenda, um ficheiro Microsoft Word, um ficheiro PDF, uma gravação de vídeo ou uma janela pop-up que contém informações sobre o alarme.

Pode adicionar o mesmo anexo ou conjunto de anexos a vários alarmes numa única operação. Também pode apagar os anexos que pertencem a vários alarmes numa única operação. Se adicionar um anexo que já foi anexado a um alarme, o anexo posterior é adicionado como um duplicado.

Pode abrir anexos desde que o programa ou editor associado aos anexos esteja instalado localmente no seu computador. Por exemplo, se o anexo for um ficheiro PDF, pode abrir o ficheiro se o Adobe Reader ou um programa idêntico estiver instalado no seu computador.

  • Como funcionam os alarmes
  • Alarm Functions
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarms Pane and Alarm View Icons
  • Menu de contexto do painel de alarmes
  • Abrir um anexo de alarme
  • Abrir um anexo de alarme em WebStation
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms