earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/07/2019

Stampa di un grafico del Trend

Puoi stampare il grafico di un Trend per avere un'istantanea di quello che viene mostrato nel grafico del Trend.

Mostra di più
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Per maggior informazioni, consulta Grafici del Trend .

Per stampare un grafico del Trend
  1. In WorkStation, nel riquadro Stuttura di sistema , apri il grafico di trend che vuoi stampare.

  2. Nella barra degli strumenti principale, fai clic sul pulsante Stampa

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Esegui stampa , seleziona una stampante, quindi fai clic su Stampa .

Viene stampata la sezione del grafico del Trend visualizzata sullo schermo.

  • Come funzionano i Trend Log
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Apertura di un grafico del Trend
  • Aggiornamento di un elenco di Trend Log
  • Salvataggio delle impostazioni di un grafico del Trend
  • Barra strumenti Grafico di tendenza
  • Icone eventi di un grafico del Trend