earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.9
20/07/2017

Cómo funcionan los eventos

Todos los eventos del sistema, además de la información y las circunstancias, se registran en el registro de eventos. Estos registros de eventos se pueden ver en el panel Eventos o en una vista Evento.

Los eventos pueden informarle de cuándo un usuario se conecta o desconecta del sistema, cuándo se cambia un punto de ajuste, si se ha escrito una notificación en un archivo, si se ha enviado o no una notificación por correo electrónico y de cuándo se ha creado un objeto. Por ejemplo, los eventos pueden decirle cuándo y quién creó una alarma o un registro de tendencias. El registro de eventos también incluye información de cuándo los servidores SmartStruxure estaban conectados o desconectados y de cuándo se actualizó el software. El registro de eventos es útil para hacer un seguimiento de toda la información del sistema.

Para limitar los eventos mostrados en el panel de Eventos de WorkStation, puede utilizar el filtro del intervalo de tiempo u otros filtros distintos. Un indicador le dice el número de eventos mostrados.

Puede crear y usar más de una vista de eventos. Cada vista de eventos y el panel de eventos pueden personalizarse con un filtro de eventos para mostrar solo la información que le interese.

Puede ver todos los eventos que ha generado a partir de un objeto del sistema.

En WorkStation también puede ver todos los eventos de una rama. Una rama puede ser, por ejemplo, una carpeta o una red con todos los contenidos.

Cuando visualice Eventos en esta filial, los eventos se basarán en la ruta de la rama. Eso significará que no habrá ninguna lista completa de eventos históricos para los objetos movidos a la rama. Los eventos históricos se pierden si el contenedor se mueve o renombra. Se muestran los eventos de los objetos eliminados o borrados del contenedor.

En la vista de Eventos, también puede abrir una vista detallada para ver las propiedades de un evento seleccionado.

Personalización del panel eventos y la vista de eventos

Se pueden destacar algunos eventos para mostrar los más interesantes del panel Eventos y de la vista Evento. Para destacar un evento concreto, primero debe crear una condición asociada a los eventos que desea destacar. Se pueden destacar los eventos con un color de fondo único, fuente y color de fuente.

Condiciones del filtro de eventos

Las condiciones del filtro de eventos se utilizan para establecer las condiciones de los eventos que desea que se muestren en el panel Eventos o en la vista Evento.

Favoritos

Cuando se realizan cambios en determinados paneles y vistas, se pueden guardar los cambios como favoritos. El objeto del favorito es cambiar rápida y temporalmente el diseño estándar y reducir lo que se muestra en el panel o la vista aplicando las condiciones del filtro favorito.

Para obtener más información, consulte Favoritos .

Descripción de Archivo

El archivado es el proceso de conservar datos históricos, que son conjuntos seleccionados de eventos y registros de tendencias ampliados. Por ejemplo, se requieren algunas instalaciones para que los archivos sean compatibles con las normativas gubernamentales. Otro ejemplo son las instalaciones de seguridad en las que deben mantenerse registros de quién ha accedido o ha cambiado valores de consigna. El archivado no es una función de copia de seguridad, ya que los datos del archivo no se pueden volver a importar al sistema.

  • Descripción de WorkStation
  • Descripción de WebStation
  • Cómo ver los eventos de un objeto específico
  • Viewing Events in This Branch
  • Viewing Events for Properties Bound to a Graphic
  • Viewing Events from the Watch Pane
  • Cómo abrir una vista de eventos específicos de objetos
  • Vista de eventos específicos de objetos
  • Barra de herramientas de la vista de eventos específicos de objetos
  • Detalles de alarma y evento
  • Cómo abrir la vista de detalles de eventos y alarmas
  • Favoritos