earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2023
14/03/2024

Mode de fonctionnement des événements

All system events, as well as information and circumstances, are recorded in the Event log. These event records can be viewed in the Events pane or in an Event View.

Les événements peuvent vous indiquer quand quelqu'un s'est connecté ou déconnecté au EcoStruxure BMS, si un point de consigne a été modifié, si une notification a été écrite dans un fichier, si une notification e-mail a été envoyée ou non et si un objet a été créé. Par exemple, les événements peuvent vous indiquer lorsqu'un journal de tendance ou une alarme a été créé et par qui. Le journal d'événement enregistre aussi lorsque les serveurs d'automatisation sont en ligne ou hors ligne et lorsque le logiciel a été mis à niveau. Le journal d'événement est utile pour suivre toutes les informations contenues dans votre système.

Pour limiter le nombre d'événements affichés dans le volet Événements de la WorkStation, vous pouvez utiliser le filtre sur un intervalle de temps ou d'autres filtres. Un indicateur vous présente le nombre d'événements affichés.

Vous pouvez créer et utiliser plusieurs Vues d'événements. Vous pouvez personnaliser chaque vue d'événement et le volet Événements avec un filtre d'événement pour n'afficher que les informations qui vous intéressent.

Vous pouvez afficher tous les événements qui ont été générés à partir d'un seul objet dans le système.

Dans WorkStation, vous pouvez également voir tous les événements pour une branche. Une branche peut être, par exemple, un répertoire ou un réseau et tout ce qu'il contient.

Lorsque vous examinez les événements dans cette branche, les événements sont basés sur le chemin de la branche. Cela signifie qu'il n'y a pas de liste complète d'événements historiques pour les objets qui ne se trouvent plus dans la branche. Les événements historiques sont également perdus si le conteneur a été déplacé ou renommé. Les événements relatifs aux objets déplacés ou supprimés du dossier sont affichés.

Dans la vue Événements, vous pouvez aussi ouvrir une vue détaillée pour inspecter toutes les propriétés d'un événement sélectionné.

Pour les événements planifiés, les modifications sont encodés :

  • Lundi : WS00001

  • Mardi : WS00002

  • Mercredi : WS00003

  • Jeudi : WS00004

  • Vendredi : WS00005

  • Samedi : WS00006

  • Dimanche : WS00007

Personnalisation du volet Événements et de la vue Événement

You can style certain events to bring out those that are of more interest than other events listed in the Events pane and Event Views. To style a specific event, you first have to create a condition that is associated with the events you want to style. An event can be styled with a unique background color, font, and font color.

Conditions du filtre d'événement

Event filter conditions are used to set up the conditions for the events you want to be displayed in the Events pane or an Event View.

Favoris

When you make layout or filter changes to certain panes and views, you can save the changes as a favorite. The purpose of the favorite is to quickly and temporarily change the Standard layout and narrow what is displayed in the pane or view by applying the favorite filter conditions.

Pour plus d'informations, voir Favoris .

Vue d'ensemble des archives

Archiving is the process of preserving historical data, which is comprised of selected events and extended trend logs. For example, some facilities are required to maintain archives to comply with government regulations. Another example is in secure facilities where they must maintain records of who logged in or who changed setpoints. Archiving is not a backup function because archive data cannot be imported back into the system.

  • Présentation de WorkStation
  • Vue d'ensemble de WebStation
  • Volet Événements et vue Événement
  • Barre d'outils du volet Événements et de la vue Événement
  • Affichage des événements pour un objet spécifique
  • Viewing Events in This Branch
  • Viewing Events for Properties of Bound Objects
  • Viewing Events from the Watch Pane
  • Ouverture d'une vue Événement spécifique à un objet
  • Détails des alarmes et des événements
  • Ouverture de la vue détaillée Alarmes et événements
  • Favoris