All system events, as well as information and circumstances, are recorded in the Event log. These event records can be viewed in the Events pane or in an Event View.
Gli eventi possono riportare l'ultimo accesso o disconnessione dall'EcoStruxure BMS da parte dell'utente, l'orario di modifica di un setpoint, se è stata scritta una notifica su un file, se una notifica e-mail è stata mandata o meno durante la creazione di un oggetto. Per esempio, gli eventi possono dirti quando un Trend Log o un allarme è stato creato, e da chi. Il registro eventi registra inoltre lo stato online od offline dei server nel momento dell'aggiornamento del software. Il registro eventi è utile per reperire tutte le informazioni all'interno del tuo sistema.
Per limitare gli eventi visualizzati nel riquadro Eventi di WorkStation, puoi utilizzare il filtro dell'intervallo temporale o una serie di altri filtri. Un indicatore ti segnala il numero di eventi visualizzati.
Puoi creare e utilizzare più di una Visualizzazione evento. Ogni Visualizzazione evento e il riquadro Eventi possono essere personalizzati mediante filtri evento che mostrano solo le informazioni che ti interessano.
Puoi visualizzare tutti gli eventi che sono stati generati da un oggetto all'interno del sistema.
In WorkStation, puoi anche visualizzare tutti gli eventi relativi a una sezione. Una sezione può essere, per esempio, una cartella o una rete con tutti i contenuti.
Quando visualizzi degli Eventi in questa sezione, gli eventi si basano sul percorso della sezione. Ciò significa che non esiste un elenco completo di eventi storici relativi agli oggetti che sono stati spostati nella sezione. Gli eventi storici, inoltre, vengono persi se il contenitore è stato rimosso o rinominato. Vengono visualizzati gli eventi relativi agli oggetti che sono stati rimossi o eliminati dal contenitore.
Nella Visualizzazione eventi, inoltre, puoi aprire una visualizzazione dettagliata per ispezionare tutte le proprietà di un evento selezionato.
Per gli eventi programmati, le modifiche hanno i seguenti codici:
Lunedì: WS00001
Martedì: WS00002
Mercoledì: WS00003
Giovedì: WS00004
Venerdì: WS00005
Sabato: WS00006
Domenica: WS00007
You can style certain events to bring out those that are of more interest than other events listed in the Events pane and Event Views. To style a specific event, you first have to create a condition that is associated with the events you want to style. An event can be styled with a unique background color, font, and font color.
Per maggior informazioni, consulta Events Pane and Event View Customization .
Event filter conditions are used to set up the conditions for the events you want to be displayed in the Events pane or an Event View.
Per maggior informazioni, consulta Event Filter Conditions .
When you make layout or filter changes to certain panes and views, you can save the changes as a favorite. The purpose of the favorite is to quickly and temporarily change the Standard layout and narrow what is displayed in the pane or view by applying the favorite filter conditions.
Per maggior informazioni, consulta Preferiti .
Archiving is the process of preserving historical data, which is comprised of selected events and extended trend logs. For example, some facilities are required to maintain archives to comply with government regulations. Another example is in secure facilities where they must maintain records of who logged in or who changed setpoints. Archiving is not a backup function because archive data cannot be imported back into the system.
Per maggior informazioni, consulta Archiving Overview .