earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Filtro rapido

Puoi utilizzare il filtro rapido per filtrare gli oggetti dall'elenco in base al loro nome. Puoi digitare il nome nella casella Filtro rapido o trascinare un elemento da una colonna nel riquadro Allarmi, nel riquadro Eventi, in una visualizzazione Allarme o in una visualizzazione Evento e trascinarlo nella casella Filtro rapido.

Per esempio, se desideri trovare tutti gli oggetti con il nome "temperatura", basta digitare "temp" nella casella Filtro rapido e nell'elenco saranno visualizzati sono gli oggetti con il nome "temperatura". 

 
action_zoom_plus_stroke Filtro in base ai caratteri in tutte le colonne visibili
Figura: Filtro in base ai caratteri in tutte le colonne visibili

Il filtro rapido filtra tutto ciò che è visibile nelle colonne all'interno di visualizzazione. Per esempio, se filtri in base a “20”, non ottieni nessun risultato. Tuttavia, se aggiungi la colonna "Valore", ottieni risultati per la temperatura, che è 20, e il valore del setpoint, che è 20.

Il filtro rapido per i filtri di visualizzazione dell'evento sulle registrazioni che sono già state recuperate dal server.

 
action_zoom_plus_stroke Il filtro rapido filtra tutte le colonne visibili nella visualizzazione
Figura: Il filtro rapido filtra tutte le colonne visibili nella visualizzazione

Il filtro rapido è utilizzato nelle seguenti componenti di WorkStation:

  • Visualizzazione elenco

  • Riquadro Allarmi

  • Visualizzazioni allarme

  • Riquadro Eventi

  • Visualizzazioni evento

  • Visualizzazione dettagliata Allarme ed Evento

  • Riquadro Orologio

  • Visualizzazione Orologio

  • Finestra di dialogo Aggiungi/Elimina colonne

  • Crea oggetto wizard

 
action_zoom_plus_stroke Il filtro rapido è utilizzato in molti componenti come la Visualizzazione elenco (in alto a sinistra), il pannello Orologio (in basso a sinistra) e la finestra di dialogo Aggiungi/Elimina (in alto a destra).
Figura: Il filtro rapido è utilizzato in molti componenti come la Visualizzazione elenco (in alto a sinistra), il pannello Orologio (in basso a sinistra) e la finestra di dialogo Aggiungi/Elimina (in alto a destra).
  • Funzioni di base
  • Riquadro allarmi e Vista allarme
  • Visualizzazione dettagliata Allarme ed Evento
  • Riquadro Watch e Visualizzazione Watch
  • Add/Remove Columns Dialog Box (List View)