earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebHelp
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
01/02/2020
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Valutazioni e Commenti

Nell'intestazione di ciascun topic, gli utenti possono valutare i topic e i contenuti della community in WebHelp.

Avviso
  • Scrivi il tuo commento in inglese affinché l'amministratore di WebHelp possa leggere e comprendere le informazioni contenute al suo interno.

La media delle valutazioni relative a un topic viene visualizzata sotto forma di stelle gialle nella lista dei topic o all'interno del relativo topic. La media delle valutazioni relative a ogni singolo contenuto della community viene visualizzata sotto forma di stelle gialle. In assenza di valutazioni per un determinato topic o contenuto della community, le stelle sono offuscate. WebHelp elenca i topic in base alla data di pubblicazione e al numero di stelle assegnate, posizionando in alto quelli che hanno ottenuto una valutazione migliore.

  • Features
  • Rating a WebHelp Topic
  • WebHelp Topic List Page