earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15.07.2019

Aus dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht ein Objekt entfernen

Sie können ein Objekt aus dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht entfernen, wenn Sie die Eigenschaftsänderungen nicht weiter überwachen möchten.

Mehr zeigen
action_close

Sie können Objekte zu dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht ziehen, um ihre Lebenswerte und andere Eigenschaften zu überwachen, wie z. B. die Auswirkung einer Änderung, die Sie gerade in Ihrem System vornehmen. Eigenschaftsänderungen werden umgehend in dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht angezeigt. Sie können Eigenschaftsspalten im Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht hinzufügen und entfernen.

Wenn Sie ein Objekt in das Überwachungsfenster oder die Überwachungsansicht ziehen, erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse je nachdem, ob Sie mit der rechten oder linken Maustaste klicken und ziehen:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste und ziehen Sie das Objekt in das Überwachungsfenster oder die Überwachungsansicht. Wenn Sie diese Methode wählen, können Sie die Eigenschaften auswählen, die Sie überwachen wollen.

  • Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie ein Objekt in das Überwachungsfenster oder die Überwachungsansicht. Wenn Sie diese Methode wählen, wird die Standardeigenschaft dieses Objekts angezeigt.

Die Objektliste im Überwachungsfenster ist nicht gespeichert, wenn Sie sich bei WorkStation abmelden, aber Sie können die Objektliste im System speichern und es im Systembaum wieder öffnen. Sie können die Objektliste in der Werkzeugleiste Überwachungsfenster speichern. Die gespeicherte Überwachungsansicht ist in der Listenansicht geöffnet. Sie können irgendein Objekt im Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht mit der rechten Maustaste anklicken, um die Eigenschaften jenes Objekts zu sehen oder zu bearbeiten. Das Dialogfeld Eigenschaften zeigt die Eigenschaften an, die Sie zur Überwachung im Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht gewählt haben, und enthält ebenso eine Verknüpfung zu den Gesamteigenschaften des Objekts.

Das Dialogfeld Eigenschaften zeigt die Eigenschaften an, die Sie zur Überwachung im Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht gewählt haben, und enthält ebenso eine Verknüpfung zu den Gesamteigenschaften des Objekts.

 
action_zoom_plus_stroke Überwachungsfenster
Abbildung: Überwachungsfenster

Aus dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht ein Objekt entfernen
  1. Wählen Sie in WorkStation im Überwachungsfenster oder in einer Überwachungsansicht das Objekt aus, das entfernt werden soll.

  2. Klicken Sie auf Aus Überwachungsfenster entfernen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Das Objekt wird aus dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht entfernt, dabei jedoch nicht aus der EcoStruxure Building Operation-Datenbank gelöscht.

  • Überwachungsfenster und Überwachungsansicht
  • Werkzeugleiste Überwachungsfenster und Überwachungsansicht
  • Fenster ausblenden
  • Dem Überwachungsfenster oder der Überwachungsansicht ein Objekt hinzufügen