earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WorkStation
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
2024/5/21

移除趋势图系列

您可以从趋势图中移除未使用的系列。

显示更多
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

您还可以在趋势图中添加和移除趋势日志。这便于比较不同的趋势日志,例如相对于平均温度的能量消耗。

 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 中的趋势图
图: WorkStation 中的趋势图

WorkStation 中的趋势图导航

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

有关更多信息,请参阅 WorkStation 中的趋势图导航 .

WebStation 中的趋势图导航

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

有关更多信息,请参阅 WebStation 中的趋势图导航 .

WorkStation 中的趋势图系列

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

有关更多信息,请参阅 WorkStation 中的趋势图系列 .

WebStation 中的趋势图系列

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

有关更多信息,请参阅 WebStation 中的趋势图系列 .

WebStation 中的趋势图轴

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

有关更多信息,请参阅 趋势图 .

移除趋势图系列
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格中,选择要从中移除系列的趋势图。

  2. 趋势图 上,点击 系列 选项卡。

  3. 系列 区,右键点击一个系列并选择 移除系列

选择的系列现在会从趋势图中移除。

  • 趋势日志运作方式
  • 趋势图运作方式
  • 趋势图事件图标
  • 打开趋势日志列表
  • 刷新趋势日志列表
  • 更改趋势图系列的颜色
  • 更改趋势图系列的线条粗细
  • 在趋势日志系列中显示标记
  • 显示趋势图事件符号
  • 在趋势图中隐藏系列
  • 更改趋势图系列的显示顺序
  • 以小数显示趋势日志列表值
  • 以位串显示趋势日志列表值