趋势图通过系列显示趋势日志或展开趋势日志的记录。
如果激活了 WorkStation 中的 实时更新 或 WebStation 中的 自动滚动 ,展示趋势日志的趋势图系列会自动通过最新记录进行更新。展示现场控制器趋势日志的记录的趋势图系列需要手动刷新。
趋势图能展示的趋势日志数没有上限。但是,显示的趋势日志数越多,性能就越低。趋势日志记录在趋势图中展示之前可以先通过计算方法进行处理。计算功能支持负消耗值,它可用于处理您需要减去消耗量的情况,例如现场产生能量引起的消耗。
当趋势图实时显示展开趋势日志的记录时,已连接的趋势日志的最新记录会频繁传输到展开趋势日志。这可以减少在趋势日志传输新记录之前展开趋势日志要等待达到传输阈值时出现的延迟。通过此方法,趋势图可显示最新记录。
如果在趋势日志和趋势图之间连接了两个展开趋势日志,则趋势图实时展示记录时所发生的传输仅会传输最近的展开趋势日志的记录。趋势日志和先连接的趋势日志之间的传输阈值速率不受影响。
等待新记录时,趋势图会从最后一个记录的值开始往后绘制虚线。记录新值时,最后一个记录和新记录之间的虚线会替换为一系列实线。
趋势图支持趋势图标题的相关属性参考。您可以重复使用趋势图并使趋势图标题随着粘贴、复制、导入或移动趋势图动态地变化。趋势图的图表标题属性是趋势图标题的第一部分,趋势图的描述属性是趋势图标题的最后部分。比如,在相对属性参考中,'../../NAME' where '../' 代表文件夹或容器对象。
如果图表标题属性为空或包含一个未解决的参考,趋势图对象名称是趋势图标题的第一部分。
趋势图标题在趋势图打印输出中可见。
在趋势图中,系列可以表示为直线、不连续线、数字或条形。在趋势图中,系列可以通过不同的颜色和线条粗细呈现。
在 WorkStation 的多趋势日志列表中,系列以文本形式呈现,可导出为 .XML 或 .csv 格式。
有关更多信息,请参阅 Trend Series .
趋势图的 X 轴表示时间。 轴的时间跨度可以通过固定的开始和结束时间或相对于当前时间的结束时间进行设置。 轴可以快速缩放以显示前一小时、前一天、前一个月或前一年。
有关更多信息,请参阅 趋势图轴 .
趋势图的 X 轴表示时间。 轴的时间跨度可以通过固定的开始和结束时间或相对于当前时间的结束时间进行设置。 轴可以快速缩放以显示前一小时、前一天、前一个月或前一年。
有关更多信息,请参阅 WebStation 中的趋势图轴 .
实时绘图是直接在趋势图中显示的变量。 实时绘图是变量的即时反映,因此当关闭趋势图时,会丢失实时绘图的历史。 但 I/O 点的记录不会丢失,它们的隐式日志可显示大约 500 个历史记录。
有关更多信息,请参阅 Real-Time Plotting .
在趋势日志列表或趋势图中展示趋势日志记录之前先使用计算方法处理记录。 计算方法不会影响趋势日志中的原始记录。 计算方法适用于由特定时间间隔分组的趋势日志记录。
有关更多信息,请参阅 计算方法 .
当显示周期的计算值时,该周期的中点用作时间戳。
示例:
周期 8:00-9:00 的计算值的时间戳为 8:30。如果 9:01 时有一个值,则下一个周期为 9:00-10:00,其时间戳为 9:30。完整周期可能尚未结束,但是即使周期部分处于将来仍可显示该值。
在 EcoStruxure Building Operation 软件中,浮点值“非数字”、正无穷大或负无穷大可能会显示在 基本 属性选项卡上的趋势日志列表或趋势图中。
有关更多信息,请参阅 Floating Point Values NaN, INF, and –INF .