earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Graphiques
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/07/2019

Zoom arrière à partir d'un graphique

Vous effectuez un zoom arrière à partir d'un graphique pour obtenir une meilleure vue d'ensemble du graphique.

Afficher plus
action_close

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Un graphique contenant des liens vers des documents, Microsoft Word ou Adobe PDF par exemple, peut être ouvert dans WorkStation et WebStation. Les programmes associés, dans l'exemple mentionné Microsoft Word ou Adobe Reader, doivent être installés sur l'ordinateur exécutant WorkStation ou WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Graphique contenant des liens et des composants interactifs, tels que des jauges dans WorkStation
Figure : Graphique contenant des liens et des composants interactifs, tels que des jauges dans WorkStation

Pour effectuer un zoom arrière à partir d'un graphique
  1. Cliquez sur le bouton Zoom arrière

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Cliquez dans le graphique jusqu'à ce que le graphique soit à la taille souhaitée.

  • Mode de fonctionnement des graphiques
  • Barre d'outils Graphiques
  • Réinitialisation du zoom dans un graphique
  • Zoom avant dans une zone de graphique