earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 1.8, 1.9
21.08.2013
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Die Endzeit für ein Zeitplanereignis bearbeiten

Sie können die Endzeit für ein Zeitplanereignis bearbeiten, um das Ereignisende auf eine andere Zeit im Zeitplan zu legen. Sie können die Endzeit für wöchentliche Ereignisse sowie Ausnahmeereignisse bearbeiten.

Mehr zeigen
action_close

Ein wöchentliches Ereignis tritt jede Woche regelmäßig für einen längeren Zeitraum auf. Sie können mehr als ein wöchentliches Ereignis für jeden Tag der Woche terminieren.

Zum Beispiel: In einem analogen Zeitplan terminieren Sie die Belüftung eines Fitnesscenters so, dass sie montags um 8 Uhr für einen Yogakurs zu 40 % geöffnet ist. Für einen intensiveren Kurs um 10 Uhr stellen Sie die Lüftung so ein, dass sie bis 13 Uhr zu 100 % geöffnet ist. Schließlich legen Sie fest, dass sich die Belüftung bis 20 Uhr zu 60 % schließt.

 
action_zoom_plus_stroke Beispiel: Wöchentliche Ereignisse für einen Montag
Abbildung: Beispiel: Wöchentliche Ereignisse für einen Montag

Diese Ereignisse kommen jeden Montag vor, es sei denn das wöchentliche Ereignis wird von einem Ausnahmeereignis überschrieben.

Die Endzeit für ein Zeitplanereignis bearbeiten
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum -Fenster den Zeitplan mit dem Ereignis, das Sie bearbeiten möchten.

  2. Navigieren Sie zu dem Zeitplanereignis, das Sie bearbeiten möchten.

  3. Zeigen Sie auf die untere Kante des Ereignisses, und wenn der Mauszeiger seine Form in einen vierköpfigen Pfeil ändert, ziehen Sie die untere Kante zur neuen Endzeit.

    Hinweis

    Um Ihnen zu helfen Fehler zu vermeiden, warnt Sie WebStation, wenn Sie Änderungen im Zeitplan oder Kalender für das heutige Datum vornehmen.

  • Wöchentliche Ereignisse in WebStation
  • Ausnahmeereignisse in WebStation
  • Werkzeugleiste Zeitplan-Arbeitsbereich
  • Zeitplan-Editor in WebStation
  • Die Startzeit für ein Zeitplanereignis bearbeiten
  • Ein wöchentliches Ereignis bearbeiten
  • Ein Datums-Ausnahmeereignis bearbeiten
  • Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis bearbeiten
  • Ein berechnetes Ausnahmeereignis bearbeiten
  • Ein Kalender-Ausnahmeereignis bearbeiten
  • Zeitplan-Arbeitsbereich