earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 1.8, 1.9
20.10.2014

Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis bearbeiten

Sie können ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis bearbeiten, um die Informationen über ein Ausnahmeereignis zu ändern.

Mehr zeigen
action_close

Ein Ausnahmeereignis kommt anstelle des terminierten wöchentlichen Ereignisses für ein einfaches Datum, einen Datumsbereich, ein berechnetes Datum oder eine Kalenderreferenz vor.

Zum Beispiel: Sie erstellen ein Ausnahmeereignis im März für einen Aerobic-Intensivkurs im Fitnesscenter. Die Lüftung soll von 6.30 Uhr bis 17 Uhr jeden Mittwoch im März auf 100 % laufen. Dieses Ausnahmeereignis hat Priorität über die regulären wöchentlichen Mittwochsereignisse.

Wenn Sie Ausnahmeereignisse terminieren, haben Sie vier Ausnahmearten zur Auswahl, die Ihnen Flexibilität und Kontrolle in Ihrem Zeitplan bieten.

Datums-Ausnahmeereignisse

Ein einziges Datums-Ausnahmeereignis kann an einem einzelnen Tag vorkommen oder Sie können anhand der Optionen das Ereignis für mehr als einen Tag terminieren. Optionen wie Beliebiges Jahr und Beliebiger Tag bieten Flexibilität. Um ein einfaches Datumsereignis jedes Jahr am 31. Oktober zu terminieren, wählen Sie folgende Optionen für ein einfaches Datum:

  • Jahr: Beliebiges Jahr

  • Monat: Oktober

  • Tag des Monats: 31

  • Wochentag: Beliebiger Tag

Datumsbereich-Ausnahmeereignisse

Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis ist ein Ereignis, das über einen Zeitraum andauert. Zusätzlich zu einem bestimmten Tag des Monats können Sie folgendes auswählen: Ungerade, Gerade oder Beliebiger Monat und Beliebiger Tag oder Letzter Tag , was einem Datumsbereich Flexibilität verleiht. Zum Beispiel: Um ein Ausnahmeereignis zu terminieren, das einmal im Jahr vom letzten Tag im März bis zum letzten Tag im April dauern soll, wählen Sie folgende Optionen für das Start- und Enddatum:

Startdatum
  • Startjahr: Beliebiges Jahr

  • Startmonat: März

  • Tag des Monats: Letzter Tag

  • Wochentag: Beliebiger Tag

Enddatum
  • Jahr: Beliebiges Jahr

  • Monat: April

  • Tag des Monats: Letzter Tag

  • Wochentag: Beliebiger Tag

Berechnete Ausnahmeereignisse

Ein berechnetes Datum ist ein Ausnahmeereignis, das sich wiederholt. Im Gegensatz zu einem bestimmten Monat und einer bestimmten Woche können Sie folgendes auswählen: Beliebiger Monat und Beliebige Woche oder Letzte Woche , was einem berechneten Datum Flexibilität verleiht. Zum Beispiel: Um ein Ausnahmeereignis für den Montag der ersten Woche eines jeden Monats zu terminieren, wählen Sie folgende Optionen:

  • Monat: Beliebiger Monat

  • Woche des Monats: Erste Woche

  • Wochentag: Montag

Kalender-Ausnahmeereignisse

Eine Kalenderreferenz ermöglicht es Ihnen, ein Ausnahmeereignis auf alle in dem Kalender spezifizierten Daten anzuwenden. Zum Beispiel: Um Ausnahmeereignisse für alle Feiertage eines Kalenders zu terminieren, wählen Sie den Kalender, auf den Sie sich beziehen möchten, und schon folgt der Zeitplan den Feiertagen, die in dem Kalender erstellt wurden.

Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis bearbeiten
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum -Fenster den Zeitplan, den Sie bearbeiten möchten.

  2. Navigieren Sie in dem Zeitplan zu dem Ereignis, das Sie bearbeiten möchten.

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Klicken Sie im Ereignis-Raster auf das Datumsbereich-Ausnahmeereignis, das Sie bearbeiten möchten.

  4. Eigenschaften bearbeiten

     
    action_zoom_plus_stroke

    Tabelle: Dialogfeld Zeitplanereignis-Eigenschaften – Datumsbereich-Ausnahmeansicht

    Komponente

    Beschreibung

    Ereignistyp

    Klicken Sie Ausnahme , um die Ausnahmearten anzuzeigen.

    Ausnahmeart

    Wählen Sie Datumsbereich für die Ausnahme, die Sie auf den Zeitplan anwenden möchten.

    Ganzer Tag

    Wählen Sie Ganzer Tag für ein Ereignis, das den ganzen Tag andauert.

    Startzeit

    Machen Sie einen Doppelklick und geben Sie eine Startzeit für das Ausnahmeereignis ein.

    Stoppzeit

    Machen Sie einen Doppelklick und geben Sie eine Stoppzeit für das Ausnahmeereignis ein.

    Wert

    Machen Sie einen Doppelklick und geben Sie einen Wert für das Ausnahmeereignis ein.

    Name

    Geben Sie eine Bezeichnung für das Ereignis ein.

    Priorität

    Wählen Sie eine Prioritätszahl zwischen 1 (höchste Priorität) und 16 (niedrigste Priorität).

    Jahr

    Wählen Sie ein Jahr aus. Der Eintrag Beliebiges Jahr ist zulässig.

    Monat

    Wählen Sie einen Monat für das Ausnahmeereignis aus oder Ungerader Monat , Gerader Monat , Beliebiger Monat .

    Tag des Monats

    Wählen Sie einen Wert für den Tag des Monats. Die Einträge Beliebiger Tag und Letzter Tag sind ebenfalls zulässig.

    Wochentag

    Wählen Sie einen Wochentag aus. Die Einstellung Beliebiger Tag gewährleistet die Übereinstimmung mit den restlichen Datumsbestimmungen; diese Einstellung wird empfohlen.

  5. Klicken Sie Aktualisieren .

    Hinweis

    Um Ihnen zu helfen Fehler zu vermeiden, warnt Sie WebStation, wenn Sie Änderungen im Zeitplan oder Kalender für das heutige Datum vornehmen.

  • Ausnahmeereignisse in WebStation
  • Wöchentliche Ereignisse in WebStation
  • Zeitplan-Editor in WebStation
  • Werkzeugleiste Zeitplan-Arbeitsbereich
  • Zeitplan-Arbeitsbereich
  • Dialogfeld Zeitplanereignis-Eigenschaften – Datumsbereich-Ausnahmeansicht
  • Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis hinzufügen
  • Die Endzeit für ein Zeitplanereignis bearbeiten