earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2023
21/05/2024

Couleurs du programme horaire dans WorkStation

A schedule has a color code so you can identify weekly events and exception events at a glance. This color code can assist you when you are modifying your schedule or trying to troubleshoot any problems.

Vue d'ensemble du calendrier de base

Dans la grille d'événements, les événements hebdomadaires et les événements spéciaux sont affichés avec des couleurs différentes afin qu'ils soient faciles à identifier. Des événements similaires situées les uns à côtés des autres sont surlignés dans différentes teintes de la même couleur afin que vous puissiez facilement visualiser l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt. Par exemple, une réunion organisée de 08h00 à 12h00 est en vert foncé alors que l'événement de jour de la semaine de 12h00 à 17h00 est en vert clair. Dans la vue Calendrier, vous pouvez consulter les événements hebdomadaires et les événements spéciaux sur plusieurs mois et le jour sélectionné en noir.

 
action_zoom_plus_stroke Couleurs de l'éditeur de calendrier de base
Figure : Couleurs de l'éditeur de calendrier de base

Table : Couleurs de l'éditeur de calendrier de base

Couleur

Description

Crème

Grille d'événements : valeur par défaut

Verte

Grille d'événements : événements hebdomadaires

Bleu

Grille d'événement : événements spéciaux

Bleu clair

Vue Calendrier : événements spéciaux

Noir

Vue Calendrier : jour sélectionné

Conflits de niveau de priorité

La grille d'événements surligne également un conflit en bleu foncé s'il existe deux événements spéciaux se chevauchant au cours de la même journée et ayant différentes valeurs mais le même niveau de priorité.

 
action_zoom_plus_stroke Conflit de niveau de priorité
Figure : Conflit de niveau de priorité

Vue horaire avancé

Dans la grille d'événements, les événements hebdomadaires et spéciaux sont représentés en vert dans l'Horaire avancé. Les événements juxtaposés dans le calendrier sont représentés par une couleur verte d'intensité différente pour une visualisation plus facile de leurs heures de début et de fin. La vue Calendrier vous permet d'afficher les événements d'exception en bleu clair. L'événement sélectionné est indiqué en bleu foncé.

 
action_zoom_plus_stroke Couleurs de l'éditeur d'horaire avancé
Figure : Couleurs de l'éditeur d'horaire avancé

Table : Couleurs de l'éditeur d'horaire avancé

Couleur

Description

Blanc

Grille d'événements : valeur par défaut

Vert

Grille d'événement : événements hebdomadaires et événements spéciaux

Bleu clair

Vue Calendrier : événements spéciaux

Bleu

Vue Calendrier : événement d'exception sélectionné

  • Éditeur de calendrier – Vue de base